处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

美国研究出利用LED灯具的实时定位技术

美国研究出利用LED灯具的实时定位技术
来源:中国半导体行业协会 时间:2013-01-29

来自美国波士顿大学的研究者利用安装在建筑物的LED灯具,成功通过手机移动设备完成了所在地的位置定位。

据了解,美国波士顿大学研究者DanRyan和美国室内照明公司ByteLight,主要依据专有软件,通过安装在建筑物内的LED灯具,可以准确地绘制出定位地图。日趋成熟的LED照明与移动智能设备技术的结合,已成为未来照明发展的一大趋势。通过LED照明所传递到移动设备上的数据信息,消费者可以自行穿行在购物中心、博物馆、贸易展览、办公楼、工厂甚至机场。

每个ByteLight支持的LED照明灯具都会发送一个智能相机可以探测到的信号。由ByteLight平台可以为游客提供实时的地理位置图。

当然,ByteLight不是一个开放性的平台,其固件必须授权给LED制造商,然后再经由LED制造商将ByteLight技术直接嵌入进入LED灯。目前,ByteLight已授权给制造商Solais,来生产应用于商业和企业的LED照明。

尽管这个应用程序非常强大,但是,这项应用标准必须经过智能手机操作系统或app应用开发者的采纳。不过,消费者可以下载ByteLight的app,运用于ByteLight技术兼容使用的地方。