处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NXP可快速提供Cortex-M4及Cortex-M3微控制器

NXP可快速提供Cortex-M4及Cortex-M3微控制器
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-08

恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V. 近日发布LPC4300数字信号控制器(DSC),这是迄今为止业内速度快的ARM Cortex-M4微控制器,其速度高达204MHz。另外,LPC4300也是业界首个带有Cortex-M0协处理器的双核非对称架构DSC。恩智浦还同时宣布将LPC1800系列的性能提升到180MHz,使之成为目前世界上快的基于Cortex-M3的微处理器。LPC4300和LPC1800系列同步开发,并且共同采用90纳米超低漏电流技术制造,实现引脚兼容和软件兼容,有许多相同的重要功能。

恩智浦半导体微控制器全球产品市场经理Gordon Cooper表示,“LPC4300不同于以往的Cortex-M4微处理器,它的高性能和DSP功能将大大满足消费者的要求。DSP功能和浮点运算能让嵌入式工程师实现LPC1800和LPC4300的无缝升级。”

首款LPC4300微控制器是采用BGA256封装的LPC4350,拥有264KB SRAM。可通过恩智浦及其主要分销合作伙伴订购。内置Flash的器件将于2012年季度上市。

LPC4300与LPC1800的技术亮点

●恩智浦的LPC4300(204 MHz)是迄今为止速度快的ARM Cortex-M4微控制器。这一性能令LPC4300系列成为各类应用的理想之选,包括嵌入式音频、高端马达控制、工业自动化、POS机、医疗器械及汽车配件。

●LPC4300采用独特的非对称双核架构,内置两个ARM处理器:一个Cortex-M4内核用于实时处理,而另一个Cortex-M0内核则用于实时控制。门数极少的Cortex-M0内核能分担大量的控制与I/O处理任务,减少Cortex-M4处理器的带宽占用,从而使Cortex-M4可以全力以赴地处理数字信号控制应用中的数字计算。两个内核均可在204 MHz下运行。

●LPC4300和LPC1800独有的可配置外设包括:

    ○状态可配置定时器(SCT)子系统:让设计人员可以利用状态机控制(如复杂电机控制)来配置高级定时操作。

    ○四通道SPI 闪存接口能将代码和数据存储映射扩展到低成本、低管脚数的SPI非易失性Data Flash存储中。

    ○LPC4300还具有串行GPIO接口,能够模拟用于7.1多通道音频连接的多I2S等标准接口。

●恩智浦及其合作伙伴将为LPC4300及LPC1800提供广泛的软件及开发工具支持,其中包括符合CMSIS标准的外设驱动程序库、全功能的开源USB库和USB ROM驱动程序(支持其具有片上高速PHY 的高速USB Host/Device/OTG接口)、以及SEGGER公司的emWin图形库(用于其图形LCD控制器),该图形库向恩智浦用户免费提供。IAR Systems、Keil、基于恩智浦Eclipse的 LPCXpresso IDE等先进的ARM开发工具还将提供双核调试支持。

●其他封装形式包括 TFBGA100、LQFP144、LQFP100、LQFP208和BGA180。