处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

半导体光放大器(SOA)全球市场分析

半导体光放大器(SOA)全球市场分析
来源:中国信息产业网 时间:2013-01-28

近日消息,光纤通信行业研究预测机构ElectroniCast公司,日前推出的半导体光放大器(Semiconductor Optical Amplifier,SOA)全球市场预测及分析报告显示,单片多模集成SOA将主导SOA全球市场。

半导体光放大器(SOA)在光纤通信系统中有着广泛的应用,可做光发射机的功率放大器、在线中继放大器、光接收机的前置放大器和光分路补偿放大器,且还可以作为非线性器件用于光开关和波长转换器等光信号处理模块。

SOA体积小,适合与其他器件一起做成功能强大的光集成器件或模块。

其有分布式SOA和单片多模集成SOA。预计2012年,全球单片多模集成SOA将占SOA整体市场的71%,到2017年其份额将上升到82%。

 

 

半导体光放大器的放大特性主要决定于激光腔的反射特性与有源层的介质特性。其优点是体积小,缺点是噪声大,带宽小,增益不高。典型SOA的增益为10~20dB,输出功率10mw,工作波长为1300nm和1500nm。

当前针对半导体光放大器领域,已经有相当多的研究,主要都是基于半导体光放大器的非线性理论的研究。SOA的非线性效应主要有交叉增益调整(XGM)、交叉相位调制(XPM)、交叉偏振调制、四波混频(FWM)。光学非线性特性为SOA提供了各种优势,利用这些特性我们可以得到,如波长变换,全光逻辑门,光开关,产生光学相位共轭光,全光再生器,时钟复变等应用。