处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高解析/新尺寸仍是今年面板重要趋势

高解析/新尺寸仍是今年面板重要趋势
来源:中华显示网 时间:2013-01-28

高分辨率High Resolution面板应用始于智能型手机,随后发展到平板计算机,如今已成为平面显示产业的长期趋势,近来开始导入电视领域。主要原因是终端消费者对屏幕视觉效果要求不断提高,而且分辨率是产品醒目特征之一,能使消费者立即感知产品性价比。目前已经有越来越多面板厂商投入4K2K/UHD超高分辨率液晶面板生产计划,韩厂甚至因此调整了原本的OLED TV战略。市场研究机构NPD DisplaySearch指出,从CES可看出,2013年将是4K2K技术元年。

另方面,新尺寸也将是2013年电视市场的重要发展趋势之一。包括28吋、29吋、39吋、43吋、48吋、50吋、58吋、60吋等等新尺寸面板的产生,是2012年TFT-LCD液晶面板产业、也是电视市场重要的发展。

根据NPD DisplaySearch季度大尺寸TFT面板出货报告Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report,上述新尺寸液晶电视面板在2012年第三季占据了整个液晶电视面板总出货量比重约12%,而2012年季、第二季的出货比重分别为5%、8%。估计新尺寸面板的出货比重在2012年第四季可能维持12%左右,但2013年季将会超过15%。

一般相信,这些新尺寸面板将在2013年对整个液晶电视市场,产生非常重要的影响。尤其是在2013年季传统淡季期间,随着面板需求降低,电视面板价格开始呈现下滑,但因新尺寸面板的出现,让面板业界呈现在不同尺寸之间、有着不同供需关系的情形。例如32吋、46吋、55吋等价格下降压力较大,而39吋、42吋、50吋的价格下降压力却相对较小。

至于高分辨率显示技术的发展,目前可用于生产高分辨率面板的制程技术,包括金属氧化物(Oxide )TFT、低温多晶硅(LTPS)等等,其中氧化物TFT又可用于AMOLED背板,其他新制程技术还包括COA(Color Filter On Array)、 GOA(Gate On Array)、铜制程(Copper)。许多面板厂在2012年引进了新技术,期许加强产品性能、拓展客户群。

然而,新技术对现有产能影响很大,NPD DisplaySearch观察到,新技术降低了TFT-LCD面板厂的实际有效产能。展望2013年,越来越多的新技术将会应用到面板生产,面板厂也加大了实验投入,而新技术对于整个面板业的供给影响程度,可能也会比2012年更大。