处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

赛威科技新一代单级反激PFC控制器问市

赛威科技新一代单级反激PFC控制器问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-07

赛威科技(SiFirst Technology)近期发布了适用于LED照明领域的新一代单级反激PFC控制器系列——SFL320和SFL330,可广泛地应用于住宅及商业LED照明领域。

众所周知,LED照明具有能效高、寿命长和绿色环保等优势,被视为有潜力的下一代照明光源,近年来LED照明市场获得了迅速的发展。单级反激PFC架构由于其功率转换效率高、系统成本低、体积小而在LED照明领域获得了广泛的应用。 然而目前市场上的单级反激PFC方案大多采用普通的升压PFC芯片,缺陷很多,归纳起来有下面几个严重缺点:(1) VDD UVLO迟滞窗口过小,轻载时容易导致启动失败。 (2) 无LED输出过压保护,导致空载时输出容易冲高。(3) 无软启动,导致启动时电流过冲大。(4) 无输出过载保护,过载时系统无法进入打嗝模式,导致短路功耗过大。(5)系统频率没有限制,导致短路时功率管容易产生炸机现象。这些缺陷严重制约了单级反激PFC架构在LED照明领域的应用,同时增加了系统解决成本。

赛威科技这次推出的新一代单级反激PFC控制器SFL320和SFL330,全部解决了上述缺陷。SFL320和SFL330采用临界导通模式 (critical conduction mode, CRM)控制, 内置高性能模拟乘法器,同时还集成了专利的“频率校正技术”和失真优化处理,降低了输入电流的交越失真,从而提高了PF值。同时SFL320和SFL330系列针对传统单级反激PFC架构的缺陷进行了多方面的创新和改进,归纳起来SFL320/330的创新特点如下:

●高达7V以上的UVLO迟滞窗口和5μA超低启动电流,大大降低了系统待机功耗,同时防止了系统启动失败。

● 内置软启动控制和“反馈网络清零控制”控制,降低了系统电流过冲对LED灯珠的冲击。

● 可外部编程“逐周期检测输出过压保护(OVP)”,大大提高了LED系统的安全性,方便了系统设计(SFL330)。

● 内置过载保护(OLP),一旦超过120毫秒系统确认过载,即刻进入打嗝模式,从而大大降低了LED短路功耗 (SFL330)。

● 内置270KHz频率钳位,减小了短路功率管电压过冲。

赛威科技研发总监林官秋指出:“赛威科技这次发布的SFL320和SFL330为目前业内单级反激PFC架构中完善的解决方案。该系列定输出功率可达100瓦以上,非常适合LED T8 日光灯,筒灯、建筑照明、标牌和室外照明中常用的外部LED镇流器。后续赛威会继续在此领域推出支持可控硅(TRIAC)调光、模拟调光和数字调光的高性能带调光功能的单级反激PFC方案”。

赛威科技副总裁李茂指出:“赛威科技这次发布的SFL320和SFL330可大大缩减电源系统的BOM器件数量和尺寸,提升了系统可靠性。这些IC可提高系统效率,满足甚至超越包括能源之星和EN61000-3-2在内的所有法规标准,真正实现了高性能、低系统成本。同时赛威科技还针对这两款器件开发了LED 20W (48V/400mA) T8日光灯演示板解决方案,集成了专利的外部“PF值主动式畸变电路”进一步提高了PF值,实测PF值在264VAC输入和输出48V到30V范围内PF值均大于0.97,为目前业内水平。 赛威科技后续会将这些创新的应用技术集成到芯片中,为客户提供更高性能的解决方案”。

SFL320和SFL330提供SOP8和DIP8封装。