门禁控制一体机实际上是专业门禁系统一个完整的缩影,把前端的识别设备和后端的控制设备集成到一个设备上。其一般的功能的配置为:具有时区、组合、组、双/多人进出选择、防拆报警、报警输出、门磁输入(判断门是否被非法打开,门未关好)、出门按钮、门铃接口、至少3A的电锁继电器输出、液晶显示、键盘输入以及TCP/IP、RS485、RS232联网。一般来说,需要有大于500用户(每个用户三个特征点)的用户容量,是否支持密码进出的设置等,这些功能是一般的门禁要求。一体机由于其控制部分也和前端在一起,所以其产品的安全性有一定的局限,更多用于商业化民用场所。
当然,在这个商业的民用化过程中省掉了一些不必要的功能,针对民用需求进行的一些改进。门禁控制一体机主要有三种分类方式,一是按布线方式分类:有线、无线门禁控制一体机,二是按功能分类:门禁一体机、考勤门禁一体机、物业门禁一体机,三是按识别方式:指纹门禁一体机、虹膜门禁一体机。
随着人们对居家安全服务品质要求的提高,我国部分门禁产品逐步从专业走向商业民用市场,需求量也逐步提升。市场的变化也导致门禁产品的发展呈现新一轮的趋势,而门禁控制一体机处于这种变化的前沿。这既是一种机遇,也是一种挑战,市场将门禁控制一体机市场推向何方?而我们应该怎样应对这种变化?
商业化民用门禁需求对门禁控制一体机市场的影响
在门禁商业化的过程,门禁产品大部是以嵌入设备集成、功能多元化的方式出现。而门禁控制一体机就是这过程的产物,而面对这样一个市场,它会有怎样的变化?民用的需求是多元化的,外观、功能、安装方式。外观,主要是针对安装在不同的地方,户外、户内、大厅或门侧,甚至对不同装修场所适用不同颜色白色、深灰、黑色;功能一般是单一功能强化为主,比如指纹门禁一体机,客户希望进出识别通过指纹识别的方式,考勤门禁一体机,客户希望在软件考勤方面有所加强,能统计和分析各个用户的出勤状况,计算考勤时间等等;安装方式,有的可以布线,有的不能布线,有的嵌入式安装,有的直接安装,需要考虑走线方式。
门禁控制一体机针对这种商业化的民用需求,种类就伴随着市场的不断细分越来越多,而市场也在这种需求的满足中量会得到一个实质性的提升。近十多年房地产的迅速攀升,也在一定程度上引发了这种需求的井喷。就这种市场促动产品,产品引领市场,互相交错中逐步形成完整的门禁控制一体机产品体系。从市场中这种产品的主要分类来看,产品还处在一个相当的不成熟期,发展的空间相当大。所以,目前任何一个商家想凭借任何一款门禁控制一体机来完全占有市场,在现在和未来都是不现实的。也就是说,任何一个小的门禁厂商都可以在短时间内通过市场细化来分享某一小块市场。门禁控制一体机给门禁行业小企业的成长带来不可多得的发展机遇,只需通过一两个产品来获取小份额的市场。
门禁控制一体机技术的发展
门禁控制一体机技术实际上是通过门禁控制器和门禁识别设备的整合而形成的,它本身是一种嵌入式集成设备。从电子设备的发展规律来看,通常是分散到集成,由集成到功能多元化。就集成设备而言,初期的集成往往是通过牺牲某些功能为代价来实现,到中期功能往往又是制约设备进一步发展的重要因素。而门禁控制一体机的技术,我们主要划分为三大块:一是管理软件,二是主控制模块,三是认证识别模块。管理软件,当然是需要操作简单、实用,不需要过于纷杂的项目管理,很简单就是某一个或两个功能的管理;主控制模块,这一块是用户看不到,但是使用得到的地方,只要稳定,能跟管理软件结合起来就可以;认证识别模块,现在主要有卡片、指纹、虹膜,当然面相识别,一是不够稳定,二是相对需要集成视频视备,仍局限于专业化的门禁使用,民用的门禁控制一体机仍然是有困难的。
门禁控制一体机主要针对的是民用化市场,不属于大的应用系统,所以无论是在技术和结构上都讲究的实效。技术通常以功能改善为主,用户更多关心的是什么样的功能可以解决什么样的问题。设备主控部分的技术升级相对比较慢,仍然功能部分影响,而更多的是管理软件的功能调整、多种认证识别方式的变化组合。当然,传输方式直接涉及使用的便捷性,如RS232/485、TCP/IP。
生物门禁一体机,也就是我们说的指纹门禁一体机、虹膜门禁一体机,当然还有可能未来的面相识别门禁一体机,在门禁控制一体机技术发展起着一个举足轻重的角色。在门禁中,用户关心的首先是管理,也就是我们说的控制;再是进出方式,这就是我们所说的认证识别。而生物门门禁一体机,也就是生物识别,通过检验人员生物特征等方式来识别进出,有指纹型、掌形型、虹膜型、面部识别型,还有手指静脉识别型等,这些生物识别技术从识别角度来说安全性极好,无须携带卡片,非常方便。但是也存在一些问题,如成本过高与识别率问题,通常对环境和使用者有较高要求。所以,生物识别技术方面对于门禁控制一体机来说,有很大的发展空间。就目前发展而言,指纹识别和虹膜识别技术逐渐趋于完善。
门禁与我们的生活息息相关,许多门禁企业考虑到用户的不同开发出针对性的门禁系统。如深圳市安森盛世科技有限公司提出的“物业门禁”,它是作为专业门禁向智能化集成管理迈出的全新一步,在实际应用、在线平台管理及通用服务三个方面都具有开拓性的竞争优势。该“物业门禁”的管理系统主要涵盖三大块:系统设置、小区设置、卡管理。三个管理模块可实现协同以及基于平台的各种服务,为能实现物业管理更安全、便捷的管理,创新引入多路线管理、卡功能管理、小区结构及用户管理。其平台的丰富应用包括不同用户权限组功能、卡的有效期限及授权、访客路线功能、简易管理平台安装等多种模式的应用,此类物业平台在解决方案致力于帮助客户实现更高效、更具创新的管理和更广的拓展功性能。毫无疑问,这种功能化的拓展模式,将会门禁商业民用化的发展趋势。
门禁控制一体机在智能安防中的角色
在智能安防中,门禁控制一体机主要是对出入口进行管理,保障出入口的安全。在各种民用场所,出入口是人流量大、复杂,又是容易出现问题的地方,比如伪装潜入、非法入侵等等。我们通常把出入口设为安全的关键点:一是安全因素;二是从管理方面来说,对于合法、非法人员都可以进行管理。传统意义上的考勤、访客,都必须通过出入口的控制来实现,对人员进行认证识别、时间记录、分流、路线设定。不同的出入口作用也不尽相同,有临时出入口、紧急出入口、管理人员出入口、大门出入口、小区单元出入口……门禁控制一体机则主要针对非专业系统出口进行管理,负责认证识别、数据记录、门禁控制。
在未来的商业化的民用市场中,门禁控制一体机将替代90%以上的门禁控制器。小范围的应用领域内,门禁控制一体更易彰显它灵活、机动、方便的优势。相反,过于专业的门禁控制器,因为系统搭建和管理方面过于复杂、应用成本太高,在民用市场很难发挥出他的优势。
智能化、网络化发展促进门禁控制一体机不断创新
门禁本身是一个封闭的概念,就是管理固定区域范围以内的出入。传统是以RS232/485进行通讯,在小范围内进行数据通信。然而此这种模式在网络化视频、报警中心联网等各种智能安防的网络化过程中,并不适应门禁发展潮流,所以门禁也需要相应的变革。目前,门禁控制一体机同样开始通过转换器支持TCP/IP通讯,用户通过管理软件可在局域网和广域网内设置任何一个设备,任何异常或非法信息可在时间传到管理服务器上。
在未来的网络化中,我们将可以通过任何一个移动通讯或控制设备都可以迅速的查看并设置任何一个门禁控制一体机。管理和访问方式是多样,可以是软件,也可以是WEB。就在这种多元化的功能发展模式下,不断地开发出各个领域的门禁市场。
结束语
随着越来越多的门禁厂家专注于门禁控制一体机的开发和拓展,门禁概念将逐步深入到各个领域,也将成为人人熟知的产品。届时,门禁的市场将会达到一个相当高的水平,而门禁企业也会得到一个长足的发展。毫无疑问,门禁企业应该通过门禁控制一体机的民用化的过程中拓展新的市场,开创新的产品体系,提高全民的安全防护水平。对于厂商而言,迫切需要的是在这个过程来实现企业价值和社会价值,服务于更多的消费人群。