处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CEVA与iOnRoad合作通过CEVA-MM3101平台提供个人驾驶辅助技术

CEVA与iOnRoad合作通过CEVA-MM3101平台提供个人驾驶辅助技术
来源:EEWORLD 时间:2013-01-28

的硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商 CEVA 公司宣布与屡获奖项的个人驾驶辅助技术供应商 iOnRoad 合作,两家公司已经集成并优化了与 CEVA-MM3101 成像和视觉平台共用的iOnRoad软件,用于具备摄像头功能的设备。

CEVA-MM3101是一个独特的完全可编程平台,经过专门设计用于执行与成像和视觉相关的复杂实时信号处理任务,具有非常高的功率效率。CEVA的举措扩展了CEVA-MM3101平台的目标市场,增添了汽车市场。市场研究机构ABI Research预测全球先进驾驶辅助系统(ADAS)的销售额将从2012年的220亿美元上升到2020年的4600亿美元,这一增长的推动力是与道路安全相关的政府和消费者安全考虑因素,以及即将实施的使用车载视觉系统的政府强制措施。

iOnRoad首席执行官Alon Atsmon评论道:“我们的个人驾驶辅助软件利用了CEVA-MM3101平台的功能,实现了基于视觉的个人驾驶辅助功能,超越了今天在通用SoC上实现的水平。而且,CEVA成像和视觉平台的可编程特性可让我们以软件方式支持未来的驾驶辅助功能和算法,允许客户有效地满足其限制成本要求。”

CEVA市场营销副总裁Eran Briman评论道:“iOnRoad业已经过验证其技术可在智能手机实现高效且广为采纳(highly-sought)的应用,在业界赢得诸多褒奖。iOnRoad个人驾驶辅助软件和CEVA-MM3101平台的强大组合,提供了在现有SoC增添此类计算机视觉功能所需的具有高成本效益的处理能力升级方案。”

关于iOnRoad

iOnRoad公司使用现代化的计算机视觉算法和智能手机摄像头来改进实时驾驶性能。iOnRoad Android和iOS App提供了一系列个人驾驶辅助功能,包括增强驾驶、碰撞警告和类似“黑盒子”视频记录功能,并且实现了接近100万次下载。许多模块现在已经成为可以用于包括Android、Windows和Linux等多种平台的软件组件。iOnRoad后端远程信息处理已经记录了数百万英里驾驶状况,为用户提供了宝贵的驾驶反馈,同时为不断改进各种功能提供了便利。众多行业大奖验证了iOnRoad的创新和市场领导地位,包括2012 CTIA E-Tech奖项、CES 2012展示奖和一个2012年Gartner的杰出厂商(cool vendors)奖项。要了解更多信息,请访问公司网站www.ionroad.com或查看Facebook www.facebook.com/iOnRoad。

关于CEVA

CEVA是面向手机、便携设备和消费电子产品的硅知识产权 (SIP) DSP 内核和平台解决方案的授权商。CEVA 的IP组合包括面向蜂窝基带 (2G/3G/4G),多媒体 (HD视频、图像信号处理 (ISP)及HD 音频),分组语音 (VoP),蓝牙,串行连接SCSI (SAS) 和串行ATA (SATA) 等。2011 年 CEVA 的授权客户生产了超过10 亿颗以 CEVA 技术为核心的芯片,其中包括所有顶级手机OEM厂商:诺基亚、三星、HTC、LG、摩托罗拉、索尼爱立信、华为和中兴 (ZTE)。如今,全球已交付的手机产品中,超过40% 都采用了CEVA DSP内核。要了解CEVA的更多信息,请访问公司网站:www.ceva-dsp.com。