处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

专家评三星停产LCD电视:转型是必然趋势

专家评三星停产LCD电视:转型是必然趋势
来源:搜狐IT  时间:2013-01-25
    三星电子上半年将全面停产传统液晶电视(LCD TV);WitsView研究部副总经理张小彪说,LED背光模块取代CCFL背光已成趋势。根据统计,2012年全球品牌LED TV渗透率已占全球液晶电视70%,预估今年底可达90%以上。

  三星电子去年10月底指出,去年第3季LED电视占全球整体电视市场比重,将由第2季的65%上升至70到74%,三星当时预估第4季LED电视占比将上扬至约80%的水平。

  韩媒报导,三星产能规模的墨西哥工厂将率先于今年1至3月期间转换成生产LED TV,其他各国工厂也将陆续停产LCD TV,改为生产LED机种。

  据报导,三星去年在全球市场卖出的5130万台薄型电视中,约2成比重由墨西哥工厂供应。