处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

罗姆开发出单芯片USB音频解码器

罗姆开发出单芯片USB音频解码器
来源:华强电子网 时间:2011-12-06

       日本知名半导体制造商罗姆株式会社(总部:日本京都市)近日面向立体声组合音响、收录机、AV接收器等各种音频设备,开发出了可单芯片实现MP3压缩录音、CD-ROM、USB存储器播放的USB音频解码器IC“BU94702AKV”。这一新产品已于2011年7月开始提供样品(样品价格2,000日元/个),计划于2011年12月起以月产5万个的规模投入量产。关于生产基地,计划前期工序在罗姆株式会社总部(京都市)、装配工序在ROHM Electronics Philippines, Inc. (菲律宾)进行。

       近几年来,作为取代CD的音频文件记录媒体,可进行高速、简单写入的USB存储器、SD存储卡备受瞩目。如今,随着闪存设备的大容量化和低价化,其使用已成为主流。罗姆根据不同文件格式不断扩充其单芯片的USB音频解码器IC系列的产品线,并进一步改善其抗静电破坏能力,不断完善面向汽车音响的产品阵容,深受客户好评。另外,由于新增了编码功能,因此,无需使用专用设备,仅仅通过存储器本身,即可在车辆行驶中边播放音乐边录音等,今后USB存储器和SD存储卡的用途有望更加多样化。

       此次开发的“BU94702AKV”针对这种市场动向,不仅内置了已有USB/SD HOST功能、MP3/AAC/WMA解码功能、DAC、FAT文件系统,而且,仅仅通过一个芯片,即可进行MP3压缩、CD-ROM播放、USB存储器录音。由于内置LDO、DAC电路,因此,仅需将电源、音频放大器、扬声器与这种单芯片IC组合,即可轻松构建音频系统。另外,采用VQFP80引脚的小型封装,可实现更大幅度的小型轻量化。可以在闹钟、按摩椅等各种休闲产品、电子辞典和数码相机等音频专用设备以外广泛应用领域中添加音频功能。不仅如此,还考虑到了易用性,播放中还可进行曲目检索等。

       罗姆今后也会继续推进符合顾客需求的、简单易用的产品开发,同时,将继续致力于完善产品系列。

       <USB音频解码器IC “BU94702AKV”的特点> 

       1)内置USB2.0 Full Speed Host I/F功能

       2)内置SD存储卡I/F(SPI)功能

       3)内置2倍速MP3编码功能(MPEG1 Layer3适用)

       4)内置MP3、WMA、AAC解码功能

       5) 内置CD-ROM解码功能

       6) 内置播放中的曲目检索(文件浏览)功能

       7)可读写音乐文件以外的任意文件