处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Aeroflex提供全新SGD数字信号发生器和SVA矢量信号分析仪

Aeroflex提供全新SGD数字信号发生器和SVA矢量信号分析仪
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-06

艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)日前宣布:对其极富创新的台式射频(RF)测量仪表S系列实现了一次重要的扩展。艾法斯将新添两款新型S系列数字信号发生器——SGD的3GHz和6GHz型号,以及新推两款新型矢量信号分析仪——SVA的6GHz和13GHz模型。该S系列产品采用了艾法斯市场的PXI技术。

一年前,艾法斯凭借发布SGA模拟RF信号发生器首次推出了S系列产品。由于S系列产品以中档的价位为用户提供了业内顶级的仪表性能,加上其独辟蹊径的全触摸屏操作界面而带来的前所未有的易用性,从而在业界建立了良好的声誉。此系列仪表结构紧凑、轻便灵活,仅有4U的高度和半机架宽,其精心设计的仪表外形可让一台信号发生器和一台信号分析仪能够并排安置于19英寸机架上。所有的S系列仪表都具备的测试性能,如极低的相位噪声及高速的信号切换能力,这些能力即便在更为昂贵的其他测试产品上也未必能够得以全部实现。

“有了这些创新设计,我们可以借助Aerolock互锁机构将分立的S系列测试仪器在电子和机械方面同时紧密连接在一起,S系列已经真正成长为一种集成化的台式测量系统,”艾法斯测试系统产品经理Hiren Joshi说道,“使用S系列测试仪表及其内置的嵌入式软件工具,可以精确地产生和分析复杂的宽频带调制信号,这将给用户在测试射频系统和器件时提供有力的技术保障。这将支持包括移动通信、国防和航空航天等广泛领域的大量实际应用。SGD和SVA同样分别支持通用的调制与解调功能,这也使它们在通用的射频测试应用中同样游刃有余。”

SGD数字信号发生器的各项性能

SGD-3和SGD-6都具备+13 dBm的标准输出电平,此外增加选件的话还可以支持+20 dBm的信号输出。信号源产品内安装了一个支持300 MHz的射频带宽的IQ调制器,从而使其能够产生较宽带宽的调制信号。其内置的双通道任意波形发生器(AWG)采样速度高达250 MS/s,板载波形存储空间可达4GB(选件),而且支持快速的波形信号输出并具有存储多个信号的能力。嵌入式IQCreator波形产生工具使用户能够建立一个调制方案,并且通过调用模板创建一个可供AWG使用的调制波形文件。

SGD在1GHz频点偏置20KHz时仅有-135dBc/Hz的超低单边带(SSB)相位噪声,并且支持仅为100μs的快速频率切换时间,这将在要求严苛的接收机测试过程中为用户显著减少测量时间、节约测试成本。IQ调制器的高动态范围提供了WCDMA信号高达-71dBc的邻道功率特性(ACLR),从而使用户能够按照更高技术规格来设计并测试其放大器性能。

SVA矢量信号分析仪的各项性能

SVA-13的测试频率范围可扩展至13GHz,从而允许该仪器被用来分析常用的通信频带中信号的二次谐波性能。分析带宽高达90MHz使它同样适用于测量和分析窄带和宽带通信系统。

SVA仪表可直接测量的峰值电平可高达+30dBm。凭借-148dBm/Hz的测试灵敏度,极低电平的信号也能够从噪声中清晰的分离出来,这对测量发射机的杂散信号输出尤为重要。

此外,SVA拥有一组多样化的、用于无线通信测试的测量套件(选件),覆盖了绝大多数2G、3G、4G、WMAN、 WPAN、WLAN及LTE标准,可为研发及产线制造阶段的移动终端测试提供符合测试标准的功率电平、调制质量和频谱参数等测量结果。本振在2GHz、偏置为10MHz时的相位噪声为-138dBc/Hz;同时在频率高达6GHz时,频率切换设置能在250μs内完成,使SVA成为高产能RFIC测试的理想选择。

SVA可与SGD信号发生器或其它S系列模组同步并组合使用,从而减少了安置测试系统所需的空间,并带给用户一种简便的高度集成化的测试解决方案。

关于S系列信号发生器及信号分析仪产品线

艾法斯S系列射频信号发生器产品在一个极具吸引力的价格上,重新定义了化繁为简、轻巧便携、模块化及高性能。艾法斯在信号发生器方面勇于创新的声誉也随着S系列的全线发布再次得到确立和巩固。S系列全系产品采用了全新的设计,彻底消除了传统仪表上常见的面板按钮、微调旋钮和多重内嵌的软件菜单,满足了当今工程师所希望的“所触即所得”的热切渴望。S系列产品目前包括艾法斯SGA模拟射频信号发生器、SGD数字射频信号发生器和SVA矢量信号分析仪。

S系列全系仪表都有直观的液晶显示(LCD)触摸屏界面,使得操作人员能够用比传统软键盘模式更少的按键次数来设置和分析调制或扫频RF信号,从而大大节省了操作时间并有效降低了错误风险。

借助S系列模块化结构设计所特有的Aerolock互锁机构,可以使用户自行对新添置的S系列仪表在机械上进行自由组合。