处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

4G趋势已近 蛋糕有多大?

4G趋势已近 蛋糕有多大?
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-01-24
  •   根据国际电信联盟透露在2012年10月发布的数据,目前全球手机用户达到60亿,其中22%的手机用户每个月至少会上网一次,其中日本、法国、美国、英国及德国的手机上网渗透率较高。第三方机构Comscore、IDC分别预计在2014、2015年全球手机移动互联网用户数将超过固定互联网用户数,手机上网将成为大上网方式。根据CNNIC的报告,截至2012年6月,中国手机上网网民数达到3.88亿,已经超过台式电脑网民数,移动互联步伐较快。

      智能终端的迅速普及是推动移动互联网前行的主要动力之一。从统计数据看到,2011 年全球手机出货量达到了16 亿部,过去3 年的复合增长率为7%,预计未来3年的复合增长为4%。智能手机的出货量增速远高于手机行业整体,且已超过PC出货量,过去3年智能手机出货量复合增长率达到了48%,虽然预计未来增速有所放缓,但增速也将达到14%。智能终端的渗透率也会从目前的36%提高到2014 年的46%。

      与此同时,智能手机的迅速普及也极大催生了对内容应用的需求,使开发者有更大的动力去开发新应用,同时更多丰富多彩的应用也刺激着用户的体验神经,驱使他们更多地使用智能终端,移动互联网普及步伐明显加速。这里以苹果App Store、谷歌Google Play代表性。苹果的iOS、谷歌Android 是前两大手机操作系统,分别占据了18.8%、64.1%的市场份额,庞大的用户群为培育平台提供了基础,2012 年中期苹果App Store、谷歌Google Play的应用软件纷纷达到了65万个,应用软件下载次数分别到了300 亿次、250亿次。