处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera28nm FPGA技术演示图片及资料

Altera28nm FPGA技术演示图片及资料
来源:eechina 时间:2013-01-24

1月22日,Altera 在北京展示了号称业界面 的28nm 技术及强大解决方案。Altera公司的多位工程师为在京的媒体人士进行了讲解。下面是演示图片、相关资料及简短说明。

 

 

Altera工程师为媒体朋友现场讲解

首先是面向带宽设计的Stratix V GT FPGA系列。该器件基于TSMC 28nm HP高性能工艺制程,单管芯集成收发器和FPGA确保高性能互连。集成4路28.05Gb/s极高速双工收发器,单通道功耗仅200mW。它同时集成32路0.6-12.5Gb/s通用高速双工收发器。

 

业界集成28Gb/s收发器的量产FPGA

收发器是Altera引以自豪的技术。Stratix V的收发器芯片到芯片速度达到28Gb/s,芯片到背板速度为14Gb/s(受限于连接器的信号衰减)。图片右侧是专门从泰克公司借来的设备,据说两台仪器价值分别为100万美元和50万美元。经过10英尺的线路板,数字分析仪显示出Stratix V漂亮的眼图。

下面的演示用的是Stratix V GX开发板。Stratix V GX器件可提供多达66个全双工600Mb/s到14.1Gb/s的高速收发器通道,具备符合10GBase-KR和CEI-11G标准的高速背板支持能力。它支持EDC以简化与光模块接口,时钟资源可以提供多44组完全独立的通道速率。每个收发器通道均内嵌完整的PMA和PCS功能,可以以硬核支持多种速率。它支持高级的通道发送和接收均衡功能包括预加重,自适应线性均衡和DFE。支持通道参数的动态重配置功能,并支持EyeQ。Stratix V GX系列已经大规模进入量产。

 

 

 

 

 

 

突破带宽:Stratix V GX系列可提供多达66个14.1Gb/s收发器通道

下图是Arria V系列的演示。 Arria V 是兼顾成本、性能和功耗的中端器件。新推出的Arria V GZ是带宽的中端器件,填补了高端与低端器件之间的空白。它可提供多达36个600Mb/s到12.5Gb/s的全双工收发器并支持背板传输。它是中端器件可完整支持第三代PCI Express的。Arria V GZ支持1600Mb/s DDR3接口速率,提供业界的中端器件内核性能。

 

 

Arria V FPGA:成本、性能和功耗达到均衡

 

 

Arria V GZ:带宽的中端器件