当然,作为高清监控中的重要角色,网络、数字与模拟之间的也在竞争中制造着更多的精彩看点,那么在这场激烈的纷争大戏中,到底哪些才是决定命运的关键技术呢?在这些技术中,又是哪些因素将会左右着高清在应用中的整体大局?
安防高清比拼都靠啥?
设备性能:直观的比拼
对于任何的设备竞争来说,技术能力恐怕都会被用户作为首位的考虑因素。因此,设备的稳定性与设备的工作能力,则成为用户在参考中为关注的方面之一。虽然在当前的应用中,并没有什么太多完善的行业标准作为产品的约束。但是,在丰富多样的市场选择下,反而更容易直观的给用户一种更加直接的比较,从而让用户更能够对产品进行一个形象又合理的把握。
此外,随着大家对于监控认识的不断加深,不少的宣传机构或者媒体也开始逐渐推出相应的设备评测,或者是技术衡量,从而在体现质量优劣的同时,也为大家在应用中提供了更多的数据和功能参考,使大家能够从内部对监控设备有了一个更深的认识。而这样的一种尝试则更加督促了厂商对于产品质量的把握。所以说,虽然在一些地方的标准还有待补充,但是如今的产品质量与设备性能考量,早已经成为功能考察中为直观的技术比拼。
成本与价格将成根本竞争因素
成本与价格的控制:根本的竞争因素
如果说质量是吸引用户的筹码,那么价格的竞争与成本的控制,则成为这种竞争结果的直观反馈。
如今,虽然大部分的用户已经对于高清的高价位呈现出一种认可的态度。但是,在我们对于高清产品的选择中,它的高价却仍然时常影响着用户对于产品乃至系统的选择。而对于产品的成本来说,虽然高清设备中(尤其是网络高清)的高价已经更多的被人们所熟知,但是它的水分却也在不少的行内人士中成为公开的秘密。因此,尽管如今可能高清与高价已经被用户迫不得已的画上了等号。但是当高清的应用面扩展到一定程度时,价格与成本的控制恐怕将成为市场选择的主要因素。
高清监控应用日益广泛
品牌的创新能力:综合性的体验
其实说到高清的产品竞争,我们先想到的就是上面提到的质量、价格等因素。但是,在这背后却还有一个十分重要的,但是却又极易被忽视的因素:那就是品牌的创新能力。
对于一些研发厂商来说,有些厂商手下往往会掌控多个品牌,对不同的市场和用户进行详细的细分,以及更有针对性的推广。当然,也一些厂商则坚持产品的单一路线,通过对优势资源的集中,以及对品牌的强化,树立自身的市场认可,提升自身高清产品的知名度。尽管在这种竞争中,我们很难去判断到底哪一种模式更加完美,但是在融合后的新技术结合能力,恐怕将会对终的市场选择构成非常大的影响。
哪些领域将成未来竞争蓝海
民用监控将成为竞争战场
如今,安防行业的整体发展却在不经意见带动了民用安防的进步。而民用监控也借此成为未来安防领域的市场之一。在当前公共安全市场格局已经几近划分完毕的情况下,民用监控市场将注定成为未来各厂商与技术的主要拼争领域。
目前,在整个的市场应用中,模拟高清监控设备占据了70%以上份额,而除了模拟高清设备之外,以家庭为主的单点布控IP监控摄像机和在校园中使用的IP网络监控+智能联网报警的设备也不在少数。因此,从总体趋势来看,尽管可能民用安防中对高清的需求要远低于公共安全,但是,未来的几年中,民用安防向高清进行大面积的进发。
高清“纷争”日益激烈
增值服务将开拓高清新市场
目前,在现有的技术应用下,一些大众方面的功能开拓开始逐渐趋于饱和。于是,在原有功能下的增值服务则有望成为厂商的下一个利润增值点。在不断增加超高分辨率图像及增值信息量传输的环境下,实现系统运行的稳定性及操作的精准度。对于增值信息的处理,是通过设备和设备直接通讯,轻松实现后台运营管理。而这也都是增值服务非常理想的候选区域。
存储与智能化的比拼
在应用中,高清为我们带来了更加清晰的图像,当然,随着而来的存储压力则也成为了大家公认的新难题。而由此而来的副作用也影响到了智能化的放置问题。
据了解,如果将智能化放在前端,则摄像机的更换成本高,监控点增加时成本也高,但也增加了后端的压力。而将其放置在后端的话,在后端的承受范围内,虽然可降低扩容时的摄像机成本。但是,如果将智能放于后端的话。又会对系统带来很多扩容、应用的瓶颈。当然,造成这种"前后难容"的尴尬并非完全由于智能化的负担造成。因此,未来智能化与存储技术的优化则意味着可以给系统带来更多的性能提升,以及功能上的拓展。
高清逐渐获得更多人认可
目前,关于高清的话题已经成为安防监控中非常耐人寻味的有趣噱头。而伴随着应用的日益广泛,高清技术自身也逐渐实现着不断的突破与创新。当高清技术与市场的需求融合的更加紧密的时候,一切的问题与悬念也将会随着我们的应用而柳暗花明。