处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

新一代PC出路? 分体式设计或成主流

新一代PC出路? 分体式设计或成主流
来源:新浪科技 时间:2013-01-22

美国IT网站CNET今天发表署名布鲁克·克劳泽斯(Brooke Crothers)的文章称,微软的Surface Pro将凭借分体式设计和高性能的处理器,为未来的PC行业开辟一条崭新的道路。

以下为翻译全文:

PC厂商注意了,微软正在为新一代PC指明道路。

Surface Pro很有可能成为新一代PC的典范,原因有二:首先,微软认为设备的电子元件应该放在屏幕下面,而不是键盘下面。其次,这款设备使用了真正的处理器。

先来看电子元件问题。我们在国际消费电子展(CES)上看到的新型笔记本都是变形本。也就是说,由于核心电子元件都位于键盘下方,导致屏幕无法拆下。

这类产品多数都不够惊艳。滑动屏幕并变形为平板电脑所需的机械部件通常都很劣质,迟早会出故障。

很多产品既不够薄,也不够轻。至少与苹果iPad或谷歌Nexus相比,的确如此。

惠普EliteBook Revolve是少有的几个例外。这款11.6英寸的产品也可以被视为变形本。惠普多年前就开始开发Windows变形本,EliteBook 2700系列及其之前的产品早在Windows XP时代就已经诞生。所以,惠普早已掌握了诀窍。

但这毕竟只是少有的例外。PC市场的未来还是属于那些把电子元件藏在屏幕下面的设备。从这一点来看,目前没有一款设备比得上Surface Pro。

微软大胆地采用了英特尔第三代酷睿处理器Ivy Bridge,而没有采用多数Windows 8平板电脑或分体本所使用的速度较慢的凌动(Atom)芯片。

虽然电池续航时间不够长,但微软清楚地意识到,倘若选择了性能不佳的凌动芯片,便会因为运行Windows 8桌面应用不畅而走向死路。

还记得上网吗?代采用凌动处理器的Windows 8平板电脑可能会遭遇同样的命运:它们就像是披上平板电脑外衣的上网本。微软不希望落入这一境地。

联想的表现也值得称道。该公司在CES上展示了ThinkPad Helix分体本,可以将屏幕单独拆下来充当功能齐全的Ivy Bridge平板电脑,与微软Surface Pro别无二致。

我认为,英特尔也深知凌动性能不佳,因此才在CES上推出了目前能耗效率的Ivy Bridge芯片。英特尔的目标之一,就是让这些Ivy Bridge和即将发布的Haswell芯片都能安装到屏幕下面。该公司高管亚当·金(Adam King)也在CES上表达了这一观点。

所以,我预计今年晚些时候将有越来越多的Windows 8平板电脑或分体本采用英特尔的主流Haswell酷睿处理器。

Haswell的电池续航时间也将提升,如果一款Windows 8平板电脑能够搭载真正的英特尔处理器,还能实现6小时的续航,那就非常不错。搭载Haswell处理器的Surface平板电脑应该可以实现甚至超越这一目标。