处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013 MEMS市场:移动设备驱动电子罗盘营收增长16%

2013 MEMS市场:移动设备驱动电子罗盘营收增长16%
来源:中国电子网 时间:2013-01-22

移动设备占据越来越重要的位置,据IHS iSuppli公司的MEMS市场简报,磁力计(即电子罗盘)越来越多地进入智能手机与平板电脑,用于实现导航与其它高级的动作驱动应用,将推动电子罗盘营业收入今年劲增16%。

预计2013年磁力计营业收入将达到4.87亿美元,高于去年的4.183亿美元和2011年的3.901亿美元,如图2所示。今年磁力计营业收入有望实现两位数的增长,将是2012-2016年的增长率,其它三年预计平均增长4-9%。

图2:全球电子罗盘营业收入预测 (以百万美元计)

 

 

通过提供 磁力计可以提供方向信息,即人员或设备移动的方向,来改善智能手机与平板电脑的定位能力。其具有足够的精度,使得电子罗盘可以用于基于位置的服务,以及其它各类应用。苹果率先在其iPhone 3GS中使用电子罗盘,为智能手机导航确立了标准,从而为磁力计集成到智能手机之中铺平了道路。GPS是智能手机的必备功能,手机导航可以直观地自动翻转地图。

目前,磁力计在智能手机与平板电脑中的占有率超过90%,今年二者合计占90%以上的磁力计出货量。第三个潜在应用将是超极本。游戏也是一个主要平台,尽管该市场领域正快速趋于饱和。

电子罗盘同样可用于遥控器、相机、MP3播放器与便携导航设备,但在这些领域中的应用仍然很少。

目前磁力计的集成方案主要考虑让其远离电磁干扰源。因此,磁力计仍将保持分立元件形式,以保留优化其安放位置的灵活性。例如,厂商青睐一个包含加速计的六轴惯性测量单元与陀螺仪组合,外加一个分立的磁力计。

即便如此,作为包含加速计的六轴组合传感器的一部分,磁力计的出货量也不断上升,预计2016年达到5亿个。低端智能手机与功能手机——基本上是不带陀螺仪的手机,将是六轴罗盘模组的主要机会,这类模组是理想的“即插即用”解决方案。陀螺仪是帮助导航的另一个器件。

软件是成功应用磁力计的一个关键方面,尤其是倾斜标度与软铁补偿,这是指钢铁、螺丝、电池触点,以及手机和环境中可以扭曲磁场的其它元件的影响。除了磁感方式,基于位置的服务与增强现实尤其偏爱灵敏度较高的磁阻技术。

手机厂商对于所谓的磁性陀螺仪也很感兴趣,它可以在低端智能手机与功能手机中代替MEMS陀螺仪。这也需要硬件性能良好的罗盘。

在磁力计厂商中,日本AKM处于位置。AKM向排名前10的所有手机厂商供货,而且是苹果的供应商,并向三星的端Galaxy SIII和Note 2智能手机供应器件。但是,AKM面临其它供应商的压力,这些供应商现在也可以批量供应。而且AKM被迫降低其磁力计的价格,导致自己的营业收入受损。 AKM也在进军组合式传感器,以及指向精度更高的低噪声磁力计领域。

日本Yamaha凭借其巨磁阻(GMR)罗盘,地位仅次于AKM。三星是其主要客户,但Yamaha也成功地得到了联想等中国厂商,以及日本京瓷与富士通的订单。

其它主要磁力计供应商包括日本Alps;德国Bosch Sensortec,拥有?ip core技术,是一家新加入进来的厂商;法国-意大利企业意法半导体,其客户包括Sony Mobile和一些中国手机厂商;美国企业Memsic、霍尼韦尔与飞思卡尔,也是重要供应商。