处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

专家预测:2013LED市场整体回暖 有五大亮点

专家预测:2013LED市场整体回暖 有五大亮点
来源:我爱方案网 时间:2013-01-22

【导读】2013年才过了一个多月的时间,可是LED全球市场回暖的迹象却越加显现。虽然全球LED照明市场受2012年世界经济持续低迷而出现增长乏力现象,如今很多机构、业界都认为2013年全球LED市场将整体回暖,并呈现五大亮点。

2013年全球LED市场将整体回暖,并呈现五大亮点。有那几大亮点呢?

2013年LED封装成本持续下降

资料显示,2012年LED封装应用于照明市场的产值约$26.6亿美元,相较于2011年,成长了23.5%。其中以LED封装应用于建筑景观照明或是投射灯、灯泡环保等室内照明的比重。然而,在LED封装价格不断下滑的情况下,各国照明市场的需求也慢慢受到先期导入与价格诱因而逐渐打开。以全球LED灯泡市场来看,由于相当于40W白炽灯的LED灯泡零售低价格在韩国、美国与英国都已在2012年分别达到甜蜜点10美元,使得消费者对于LED灯具的购买意愿逐渐提高。2013年成本持续下降的趋势将更加明显。

2013年全球LED照明产值渗透率达2成

全球环保意识高涨,LED照明已成为许多国家主要发展的政策之一,在国家政策力推动下,有助于LED照明产值显著提升。在各国所推动的LED照明计画中,LED灯泡将为优先导入产品之一,若不考虑技术区别,全球整体灯泡市场容量约200亿颗。值得注意是,CFL灯泡仍然具有许多优势,虽2011年LED灯泡渗透率仅约3%,但以绝对数量看,将可达6亿颗;2013年随着40W及60W传统灯泡迈入淘汰时程,预估LED灯泡市场规模可达25亿颗。

2012年后,LED大厂如飞利浦(Philips)、欧司朗(Osram)、Cree等主攻一般照明市场,及许多国家开始编列预算罝换LED路灯,再加上LED照明每年价格跌幅将达30%以上等,预估2013年全球LED照明产值渗透率进一步提升至近两成。

2013年全球LED产值或年增12%

全球LED市场受到掌上型装置与LED照明产品相关需求驱动,预估2013年全球LED产值将达124亿美元,相较2012年成长12%。在产业动态方面,由于整体LED产业供过于求现况短期内仍无法解决,因此各家LED厂商将纷纷寻求新的应用与策略结盟来确保订单与gesep.com提高获利空间。

LED新兴市场需求升温

展望2013年,业内人士认为,由于环保意识的增强和政府的大力推动,使得LED照明在俄罗斯、印度、东南亚、中东、非洲等新兴市场迅速渗透,这些国家或地区因基础建设投资热度高,以及经济表现较有成熟市场有较大成长空间,对LED照明产品的需求有显著升温迹象,或将成为2013年全球LED市场又一亮点。

大尺寸、高解析带动LED背光需求

资料显示,大尺寸、高解析面板的需求将带动2013年LED背光的需求。日本和韩系智慧手机品牌开始采用4.7与5吋面板, 面板尺寸增加使得LED背光颗数由以往的6~8颗增加至10颗,若以2013年智慧型手机市场规模约8.7亿支计算,智慧型手机背光产值将达到7.1亿美元规模。

同时电视尺寸不断放大,50吋、55吋与60吋比重将逐渐增加,加上高解析电视产品推出,将带动LED背光平均使用颗数增加,目前大尺寸电视以侧入式机种为主要设计方式,50~60吋的侧入式机种液晶电视LED背光使用数量已达到130~150颗。未来70吋以上的电视尺寸将使用更多数量。 此外,4K2K高解析(3,840*2,160)电视面板推出,需提高LED背光模组亮度需求,相同尺寸电视,使用的LED背光颗数将增加3~5成不等。