处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

节能“热潮”的推进 变频器市场将发展如何?

节能“热潮”的推进 变频器市场将发展如何?
来源:我爱方案网 时间:2013-01-22

【导读】“节能”一直以来是我国乃至全球的追捧的话题,那么使用什么技术、设备来降低我们的能耗,实现真正的节能呢?具体说吧,若我国每年采用高效节能电机,就可节电上千亿千瓦每年,减少CO2的排量。电机节能依靠变频,由此可见,变频器市场前景“一片大好”。

随着我国节能减排相关政策的推动,未来降低在GDP生产中的单位能耗将是我国社会生产生活所面临的主要问题,而我们使用怎么样技术及设备来使能耗降低将是我们的发展前提。

《“十二五”节能减排综合性工作方案》提出,坚持降低能源消耗强度、合理控制能源的消费总量,推动技术进步相结合,大幅度提高能源利用效率。节能减排工作的展开,在国家相关政策刺激下,变频器、节能电机等一批相关工业节能企业将成为受益者。我国电机年用电量超过2万亿千瓦时,约占全国用电量的60%,但高效节能电机市场份额不到3%,电机系统整体运行效率比发达国家低20%左右。如果每年新增的电机及拖动系统均采用高效节能产品,电机系统优化设计,每年可节电上千亿千瓦时,减排近亿吨二氧化碳,可以有效推进节能环保产业发展。

电机节能主要依靠变频,从而达到提高电机效率、节能等效果。使用变频器的电机系统节电率普遍达30%左右,某些较高场合可达40%-60%。与中低压变频器市场相比,高压变频器市场集中度更高,且国内厂商市场占有率高,加上国务院发布的《“十二五”节能减排综合性工作方案》明确提出要求加快推广高压变频调速技术的推广应用。因此高压变频器市场未来前景良好。



图为高压变频器

中国中小型电机行业政策从国家层面主要就是推广节能高效电机。节能高效电机与普通电机相比,损耗平均下降20%、效率提高2%-7%;超高效电机则比节能高效电机效率平均再提高2%。电机系统节能对推行节能降耗战略的国策影响巨大。根据1997年京都议定书的规定,世界各国都面临很高的节能减排的压力,因此分别制定了节能高效电机的法令法规。

以中国为例,2011年全国用电量约为46928亿千瓦时,若使用中小型节能高效电机提高4%计算,全国可节电1051亿千瓦时,可减少3549万吨标准煤,减少二氧化碳9347万吨排放,二氧化硫31万吨排放。其一,显示中国对提高电机效率的高度重视;其二,中小型节能高效电机在中国目前使用较少,另外,好的中小型节能高效电机主要依赖进口,价格昂贵。此外,国内企业大多因为制作中小型节能高效电机的材料费用过高而“望而却步”。这需要国家加大对国内电机制造企业的扶持,令国产产品尽快形成市场竞争力。

另据相关资料显示,2011年国内高压变频器市场规模50亿元左右,占潜在市场容量仅6%,国内风机、水泵用中高压电机配置中,高压变频器配置率不到20%,随着环保问题日益重要和工业生产要求不断提高,高压变频器产品需求将不断加强,高压变频器市场将在未来3年保持30%行业增速。

高效节能电机是指通用标准型电动机具有高效率的电机。高效节能电机采用新型电机设计、新工艺及新材料,通过降低电磁能、热能和机械能的损耗,提高输出效率。与标准电机相比,使用高效电机的节能效果非常明显,通常情况下效率可平均提高4%。令人遗憾的是,虽然高效电机已经上市多年,但是用户需求却一直表现得不是很强烈,目前我国高效电机市场占有率很低,不足10%。因此,在国家相关节能政策的推广下,高压变频器市场未来前景良好。