处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PC处理器市场或将继续疲软

PC处理器市场或将继续疲软
来源:mydrivers 时间:2013-01-22

IDC公司的Shane Rau预计,笔记本、台式机和服务器PC的处理器销售额在今年将近增长1.6%,达407亿美元。相比2012年2.4%的增长,PC处理器市场也许将更加疲软,而“经济及技术上的约束”将“在2013年上半年持续”。

Rau认为,核心问题是“宏观经济的不确定性将迫使OEM和客户缩减订单,对微软Windows 8操作系统的期望也持续降低”,并因此推迟新PC购买计划。Rau同时还指出平板电脑也对低端PC的销量有负面影响。

“对于处理器和其他PC技术厂商来说,未来属于那些可以把握电脑运算终极形态和帮助用户实现价值的人。”Rau这样说道,“厂商应该努力提高附加值,因此产品可以以功能性为卖点而不是低价格。这样的转变需要花时间对价值链进行评估和改进。同时也需要维持对PC生态系统的投资,而不是将投资转向火热的平板生态系统。”

Rau表示,ARM将从Intel手中夺取核心市场份额,但前者的成功将相当有限。IDC相信到2016年,ARM处理器将夺取3.3%的移动PC市场份额。在服务器领域,ARM到2016年将获得3.2%的处理器市场份额。