处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TriQuint半导体高性能滤波器在快速成长市场上赢得多项4G智能手机Design Wins

TriQuint半导体高性能滤波器在快速成长市场上赢得多项4G智能手机Design Wins
来源:21ic 时间:2013-01-22

21ic讯 TriQuint半导体公司的新高性能声波滤波器已获得三星、LG、HTC和摩托罗拉移动等广受欢迎的4G智能手机的设计所采用。这些目前已批量出货的新滤波器采用TriQuint广泛的技术组合来为挑战性的LTE频带提供所需的出色滤波性能。

LTE部署推动了现今多频带智能手机对高性能滤波器的需求。高端智能手机具有越来越多的蜂窝和Wi-Fi频带来支持2G/3G/4G语音和数据服务及全球漫游。此外,全球频谱资源短缺导致世界各国政府在现有频带附近为4G无线服务挤进新的频段,并用少的防护频带。因而需要先进的滤波技术来减轻由此产生的干扰问题。

“我们的客户依靠TriQuint来解决他们棘手的滤波挑战”,TriQuint半导体公司中国区总经理熊挺表示,“归功于三十年的滤波技术创新和我们的丰富制造专业知识,我们已经在声波技术领域取得了显著的进步。我们是极少数能够满足针对严格的LTE滤波频带的苛刻性能要求的大批量供应商之一。未来几年,下一代LTE Advanced 升級版网络的部署将进一步带动更多的TriQuint高性能滤波器需求,以获得载波聚合 (carrier aggregation) 的好处。”

滤波器、双工器和开关产品已经占到总规模为64亿美元的射频市场的近一半*。随着LTE网络继续部署,智能手机、平板电脑和其他移动设备中的无源器件将继续增长。“凭借我们的技术地位、无可比拟的集成专业知识、芯片组参考设计和持续的产能投资,TriQuint在这个重要的细分市场中处于有利位置,来赢得更多业务”,熊挺表示。TriQuint在2011年增加了40%的制造能力,来支持客户对其不断增长的移动设备产品组合的需求。

对智能手机滤波器的爆炸性需求

在WCDMA的增长和LTE网络部署的带动下,蜂窝终端的射频双工器的市场将在2016年达到25亿美元。(资料来源:Navian Inc.)

“仅射频双工器市场在2016年就将达到25亿美元”,Navian市场研究公司的总裁Yoshiyasu Andoh表示,“WCDMA的广泛使用和不断增多的LTE频带正在以很快的速度推动对双工器产品的需求。随着射频复杂性的增加,我们有望看到如滤波器和双工器的无源元件,与如功率放大器和开关的有源元件的进一步集成。

高性能4G滤波

随着LTE网络的部署和Wi-Fi的普及,对高性能滤波器的需求呈现激增之势。新的4G频带通常紧邻对Wi-Fi和蓝牙服务的现有频带,而且防护频带非常少。TriQuint的体声波 (BAW) 和温度补偿 (TC-SAW) 技术有助于在世界上多个区域的许多不同频带上运行的4G智能手机,同时实现语音和数据服务。自2006年以来,TriQuint的SAW滤波器的出货量超过20亿,BAW滤波器的出货量则接近10亿*。

除了移动设备以外,通过与美国国防部先进研究项目局 (DARPA) 等合作伙伴开展研发合作,TriQuint在SAW、TC-SAW和BAW器件领域的创新已成为世界上先进的通信系统的基础。TriQuint是大批量射频供应商提供无论是作为独立的设备或集成模块的所有三种滤波器。通过将有源和无源元件集成进微型模块,TriQuint使用CuFlip™等创新技术及其新的晶圆级封装 (WLP) 工艺来提供尺寸、成本和性能优势。

TC-SAW和BAW:支持4G智能手机

SAW滤波器非常适用于大多数通过1.9 GHz的频率,如标准的GSM、CDMA和3G频带。一些新型的3G和4G WCDMA双工器和滤波器对 TC-SAW为有利,为更具挑战性的规范降低了温度漂移。例如,TriQuint使用TC-SAW来支持频带13、频带20和频带26的双工器。

BAW非常适用于许多高于1.9 GHz的新LTE频带,以更低插入损耗、更陡峭斜坡曲线和卓越的抑制提供出色的性能。BAW在上行和下行链路频率间隔为小以及当在紧密挤满相邻频带中需要衰减时的应用中表现优异。TriQuint利用BAW技术的优势来支持以下频带:频带3、频带7、频带25、频带38、频带40、频带41以及Wi-Fi共存滤波器。