处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

微软终于松了口气:Windows 8市场份额大涨

微软终于松了口气:Windows 8市场份额大涨
来源:mydrivers 时间:2013-01-22

权威市场调研机构Net Applications的数据显示,Windows 8的市场份额过去两周内出现了显著增长。12月底,Windows 8市场份额仅为1.64%,而1月13日当周,Win8的份额已增长至2.25%(这还不包括Windows RT)。

Windows 8的市场份额已经基本赶上了苹果操作系统Mac OS X 10.8(市场份额2.43%),并超过了Mac OS X 10.7和10.6。不过,相比其诸位前辈,Windows 8还是相差甚远,Windows 7高达45.35%,Windows XP为38.71%,Vista也是Win8的两倍,市场份额为5.06%。

 

 

预计本月Windows 8的份额会出现更大幅度的增长,上周末,微软宣布1月31日起,Windows 8升级优惠期结束,Win8专业版升级价格将由现在的39.99美元升级至199.99美元。相信会有不少用户在本月迁移至Windows 8。