处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

PI针对B10型LED灯泡设计推出驱动器设计DER-297

PI针对B10型LED灯泡设计推出驱动器设计DER-297
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-01

Power Integrations公司日前发布了一款新的参考设计(DER-297),是针对B10型LED灯泡设计的高效率、超紧凑驱动器。该电源基于Power Integrations的LinkSwitch-PL系列非隔离单级LED驱动器IC设计而成,特别适用于高压LED应用,例如Cree近推出的XLamp XM-L和XLamp XT-E系列LED产品。DER-297可提供LED所要求的高压输出,并通过降低驱动电感和输出二极管内的电流所造成的功耗来提升整体系统效率。

DER-297电源设计总共只用了20个元件,体积极小,成本效益非常显著。LinkSwitch-PL器件具有极高的集成度,它在一个单级降压-升压电路中集成了PFC和恒流功能。对于一个4.3 W的LED驱动器,该设计在115 VAC下效率可达到87%(对于2.9 W输出效率可达86%),同时功率因数超过0.9,这样可轻松满足EN61000-3-2 Class C限值要求并使总谐波失真(THD)低于20%。

Power Integrations负责LED应用业务的产品营销经理Andrew Smith表示:“小型B10灯泡和同样外形紧凑的照明应用为LED灯提出了极大的挑战。DER-297中使用的LinkSwitch-PL器件既可减小驱动器体积,又可提高其工作效率,因此我们无需采用灌注化合物或牺牲其性能,即可将设计装入B10灯座中。精简的物料清单(BOM)还意味着,转换器的成本极低,使DER-297非常适合目前价格竞争日益激烈的照明市场。”

Cree公司的应用工程主管Mark McClear补充说:“B10灯泡外壳体积极小,为驱动器设计师带来了十分棘手的工程挑战。Power Integrations的LinkSwitch-PL器件采用降压-升压式拓扑结构,不仅能为LED提供平滑驱动,而且还能以低元件数和高工作效率轻松满足各项物理及散热规范要求。”