处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

比亚迪深度解析三大汽车电子技术

比亚迪深度解析三大汽车电子技术
来源:国际在线 时间:2013-01-17

近日,比亚迪以“科技·驭领非凡”为主题的世界级技术解析会在北京举行。会上,比亚迪的技术老总分别就遥控驾驶、双向逆变式充放电、DMⅡ代技术做了深入的解析,不仅向外界充分展现了比亚迪的技术研发实力,也体现了比亚迪“技术为王、创新为本”这一企业发展理念,推动汽车业以科技领跑未来的技术风潮。

 

 

遥控驾驶技术引领智能化潮流

遥控驾驶技术是将智能钥匙系统、仪表板配电盒、电子转向、电子油门、DCT双离合、电子刹车集成应用。在10米可视范围内,驾驶人在车外使用遥控驾驶控制器,可以安全操控车辆启动、前进后退、左右转向,控制车辆低速行驶。解决了窄道取车、窄道停车、窄道行车、遥控启动的难题。速锐也成为全球首款配备此项高端技术的量产车型,比亚迪可谓开创了量产“无人驾驶”技术车型的先河。据了解,速锐自上市以来,在市场上引起了强烈反响,不仅在2012(第十届)广州车展上荣获“科技奖”,销量也迅速攀升。上市三月销量就已破万,成为自主品牌中级车中月销量快过万的车型。

双向逆变式充放电技术突破充电难

双向逆变式充放电技术是比亚迪在新能源技术领域的研发成果。它集驱动电机、车载充电器、直流充电站三者功能于一身,既可把电网的交流电变成直流电实现充电,又能把电池里的直流电反向变成交流电实现放电。具有“零投资”、充电标准简单化、安全可靠、充电方式灵活四大优点,特别是在充电方式上,比亚迪的这项技术不仅使电动车能通过电网充电,还能将电反馈给电网,以实现削峰填谷。V?V(车对车)模式可实现车辆之间互相充电,半小时可充20°电,可续驶100公里。V→L模式可实现在车辆离网时,单相/三相带负载功能,在紧急状况下应急供电。可以说,此项技术将彻底颠覆电动车传统的充电习惯,有效提升家庭用户对于电动汽车使用的便利程度,为今后电动车的市场推广提供有力的技术支持、指明发展方向。

DMⅡ代动力技术实现新能源车“快省绿”

DM双模技术采用电动车系统和混合动力系统,是一种将控制发电机和电动机两种混合力量相结合的先进技术。

在DMⅠ代技术(搭载于F3DM)基础上,比亚迪对DMⅡ代混合动力系统进行了一系列技术优化改进:首先,动力性能大为提升,采用高电压、高转速电机(110KW)+高密度、高电容比动力电池单元+1.5TID黄金动力组合;改集成式动力电池管理系统(PBMS)为分布式动力电池管理系统(DBMS),进一步提升电池的能量管理效率,同时达到轻量化的设计要求;对电控系统的各主要零部件进行了优化设计,提升其效率,降低能耗。相对于Ⅰ代,DMⅡ代动力性能更好,实用性更便利,也使比亚迪的新能源车推广更快了一步。

为了让消费者能尽快享受到DMⅡ代技术的优势,比亚迪已经将该项技术搭载在了“秦”上,并计划于今年上市,真正实现了“快、省、绿”。数据显示,在混合动力模式下,110kW电机和1.5TID黄金动力组合共同驱动车辆,秦的功率和扭矩达到223kW和440N?m,0到百公里加速时间仅为6.9秒。此外,秦的百公里综合费用折算仅16元,相当于2升油的费用,在纯电动模式下排放为零,真正引领绿色低碳潮流,必将开创新能源汽车发展的新时代。

除了三大技术的深入解析,比亚迪还现场展示了智能手表钥匙、夜视系统、全景影像等多项智能科技配置。2012年以来,比亚迪将“技术?品质?责任”提炼为品牌DNA,以用户体验作为科技创新的驱动力,不断地通过的技术、精益的制造、严谨的服务向用户提供价值经典的汽车产品和用车体验,肩负起推动中国汽车工业发展的社会责任。未来,比亚迪将继续致力于研发先进的科技产品引领汽车市场的发展。