处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

从CES看智能手机发展趋势:四核超大屏将成主流

从CES看智能手机发展趋势:四核超大屏将成主流
来源:中国电子网 时间:2013-01-15

 

据国外媒体报道,近日,CES 2013在美国的拉斯维加斯如期举行,期间各大移动厂商对外展出了多款智能手机。就当前的情况来看,2013年,如果想要保持市场竞争力,那么一款高端的智能手机应该至少配置一个5英寸的显示屏和一个1300万像素的全高清摄像头。

在CES 2013中,索尼、中兴和华为对外展出了多款智能手机,它们强调了当前的硬件发展趋势。虽然CES 2013中展出的智能手机在很多方面都大同小异,但是它们依然拥有着自己的特色,例如华为Ascend D2配置3000毫安的电池,索尼 Xperia Z采用了HDR相机、中兴Grand S的机身厚度则仅为6.9毫米。

下面,小编就根据CES 2013大会中的展品为大家列出了2013年智能手机的五大主要发展趋势:

5英寸全高清屏幕

随着2012年年底HTC发布5英寸的Droid DNA(又名“Butterfly”),CES 2013几乎成了5英寸高清屏幕手机的天下。索尼Xperia Z、华为Ascend D2 和中兴Grand S均配置分辨率为1920 x 1080的5英寸屏幕。

与此同时,Alcatel One Touch(阿尔卡特)和Vizio都于CES 2013中展示了全高清的5英寸智能手机。

三星Galaxy Note系列手机的成功表示,用户对于大屏手机也是很感兴趣的,代Galaxy Note配置5.3英寸的显示屏,而Galaxy Note II则配置5.5英寸的显示屏。目前,大屏幕和高分辨率已经成为高端智能手机的主要特征。

 


在CES 2013中,华为还展示了配置6.1英寸显示屏的Ascend Mate智能手机,不过它的分辨率仅为1280 x 720。

众所周知,更大的屏幕和更高的分辨率就意味着电池寿命将会消耗更快。相较于HTC Droid DNA的2020毫安电池,索尼Xperia Z和华为Ascend D2均配置更高电量的电池,分别为2330毫安电池和3000毫安。

四核处理器

今年,几乎所有的智能手机均配置四核处理器,索尼Xperia Z 和中兴Grand S均配置高通的Snapdragon S4 Pro处理器,而华为Ascend D2则配置该公司内部研发的四核处理器。

在CES 2013中,高通、Nvidia和ST-Ericsson等各大处理器制造商也纷纷对外展出新一代四核处理器。高通发布的Snapdragon 800处理器的性能将比Snapdragon S4 Pro提升75%,并且还内置LTE和802.11ac网络支持,首部配置Snapdragon 800处理器的智能手机将于今年下半年上市。

省电计划

高分辨率显示屏和四核处理器的结合对于电池寿命来讲并不是一个好兆头,对此,除了在智能手机中配备更大电量的电池之外,索尼和华为还在它们的智能手机中添加了省电功能。

当智能手机的屏幕关闭时,索尼的“电池耐力”模式将通过自动关闭耗电的应用程序去提升待机时间,并在屏幕开启的时候再将这些应用程序启动。索尼表示,用户所安装的应用程序越多,“电池耐力”模式所带来的好处就越大。

 


华为则是通过在数据传输处于关闭状态的时候关闭发射机电路去降低电池电量的消耗,这样一来Ascend D2的电池寿命将会得以延长。

防尘防水

在CES 2013中,防尘和防水也成为智能手机厂商宣传他们新产品的噱头,索尼和华为都推出了此类产品。

索尼表示,Xperia Z能够在1米深的水中正常工作长达30分钟。相较于Xperia Z,华为Ascend D2的防水水平可能较低,但是它依然能够承受水头的喷洒。

 


实际上,索尼和华为并不是首家推出防尘防水设备的厂商,松下在去年的移动世界大会中就推出了防水防尘的Eluga智能手机,它力图打入欧洲市场,但是以失败告终。因此,究竟防尘防水这个功能是否可以吸引用户还有待观察。

 


 

高分辨率的相机

来自索尼、华为和中兴的新手机均采用相同的相机分辨率,都具备1300万像素的后置摄像头。与此同时,索尼Xperia Z和中兴Grand S均配置200万像素的前置摄像头,支持1080p的高清视频拍摄。


如上所述,索尼在其的旗舰级智能手机中采用了HDR相机,具备在HDR模式下拍照和录像的能力,它能够捕捉不同暴露水平和层次的同一个图像,终优化至一个图像效果。