处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CES2013手机趋势:朝四核高清大屏发展

CES2013手机趋势:朝四核高清大屏发展
来源:中国电子网 时间:2013-01-15

CES2013的正式开展时间为美国时间2013年1月8号,然而在CES2013正式开展前一天,无论上游芯片厂商还是中间的手机制造商,都已经迫不及待地发布旗下产品了,可谓“未开展,已开战”。从目前已经发布的产品和技术来看,今年的CES延续了上两届新品频出的局面,同时也基本可以为今年一整年的数码产品在硬件方面定一个基调。

手机硬件比拼大战还将延续

从今年年初开始我们就一直在讲手机性能过剩的问题,因为从目前的手机应用角度来看,完全调用全部四个核心基本上做不到,四核手机中的多数核心处于空闲状态,但是无论对于上游芯片厂商还是手机厂商来说,为了吸引消费者的眼球都不得不在硬件上持续这种比拼的趋势,让这一点在今年的CES展会上同样上演着。

 


两次在CES展会上率先发布手机双核和四核产品的英伟达Tegra处理器,这一次继续选择在CES展会上发布的Tegra 4处理器,不过和以往CPU核心数成倍增长不同的是,这一次英伟达公布的Tegra 4处理器没有直接翻一倍达到8核心CPU,而是在上一代四核处理器Tegra 3的基础上进行了升级。新发布的Tegra 4处理器采用四颗Cortex-A15架构CPU核心,GPU数量由之前的12个升级到了72个,之前因为制程所诟病的功耗等问题,这次也一并做了升级,升级到的28nm制程,而处理器频率方面则达到了1.9Ghz。

 


过去英伟达总是能在处理器上面对手一段时间,但是这次在传统手机处理器市场一直占据领头地位的高通杀了出来。英伟达公布Tegra 4处理器不到半天,高通就紧随其后发布了骁龙系列处理器,其骁龙800性能提升高达75%;全新四核Krait 400 CPU每核心速度达2.3GHz,功耗大幅度优化;全新Adreno 330 GPU 的计算应用性能,是当前Adreno320 GPU的2倍多;采用业界的12.8GBps内存带宽。这款芯片还支持更快的Cat.4(150Mbps)的LTE网络,能够提供4K分辨率的高清视频,显示分辨率达到2560x2048。

 


英特尔凌动处理器Z2420

除此之外,半导体巨头的英特尔也在CES展会介绍了自己旗下的移动处理器产品和技术,贝尔重点介绍了即将推出的面向高性能和主流智能手机的英特尔凌动Z2580处理器平台(研发代号为“Clover Trail+”)。该平台包括一个支持英特尔超线程技术的双核凌动处理器,以及一个双核图形引擎。

支持4G网络以及能够提供4K分辨率让我们看到了处理器厂商在芯片技术上的更新,但是正如我们前面所说的那样,目前四核1.5Ghz频率下的处理器已经性能过剩,而高达1.9和2.3Ghz频率的处理器对于当下的手机应用来说更加会过剩。另外,从这两家厂商不遗余力地在核心硬件上的升级,可以看到今年手机依然会在硬件比拼上继续走下去,但是这种硬件比拼的脚步也将会放缓。

大屏高分辨考虑手机将成主流

这边厢是芯片厂商的硬件比拼大战,那边厢手机厂商之间的战争也丝毫没有懈怠。在展会开始之前包括华为和索尼在内的国内外手机厂商,都已经开始发布今年的新手机产品,从它们发布的手机产品来看,今年手机将朝着5寸以上大屏和1080P全高清分辨率发展。

 


华为Ascend Mate拥有6.1英寸高清大屏、四核1.5GHz处理器、4050mAh(典型值)超大容量电池,同时拥有多项华为独创技术。

 


索尼在CES2013美国消费电子展期间正式发布旗下两款高端Android手机——Xperia Z L36h,Xperia ZL L35h。两款手机均搭载5寸1080p全高清分辨率屏幕,并配备1.5GHz的APQ8064四核处理器以及1300万像素Exmor RS堆栈式摄像头等高端配置。

2012年底HTC发布了款5寸1080P屏幕手机HTC Butterfly,随后OPPO又紧随其后发布了5寸1080P全高清屏幕手机,这两款1080P全高清屏幕手机的发布拉开了大屏1080P手机序幕。从目前CES大会上发布的手机来看,无一例外都围绕着5寸以及5寸以上大屏展开,并且屏幕都达到了1080P全高清分辨率,可以预见的是接下来的2013两手机行业的主流将会是5寸1080P屏幕。