处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LED照明方案成本降低是趋势

LED照明方案成本降低是趋势
来源:21IC 时间:2013-01-15

在提高能源效率、节省电力支出的全球趋势之下,功率密度更高、成本更低、功能集成,以及功效更高是目前 LED 驱动技术主要的发展目标,这缘于LED照明应用要求产品需要具备外形小巧、流明更高等特点,市场应用数量的增长推动了对更高功率密度驱动IC的需求。与此同时,由于电路板空间的减少,以及客户希望在电路板上使用尽可能少的元件,也对驱动IC的集成需求产生了极大的影响。

所有这些针对LED电源驱动的特定应用而设计的集成电路,使得产品推向市场所需的资源降至低,在降低成本的定价趋势和功能集成化设计的促进下,近年来LED驱动器的成本正逐步下降。

对于半导体元件厂商来讲,关键的挑战是要在更小的板上空间内增添更多的功能和提供更高的性能。其次,就是要在对解决方案的总体成本没有负面影响的前提下,设计制造大功率的模拟电路。后,则是需要及时掌握消费趋势和客户需求,以能够在时间内向市场推出高效能、节能型的高亮度LED驱动器,如麦瑞(Micrel)推出的MIC3202、MIC3205等。MIC3205 是业界首款可提供固定频率异常控制的LED驱动器,可在宽输入电压范围内保持恒定开关频率。该功能非常适合供电电压在 5V 至 36V 之间的汽车LED照明和离线LED照明应用,可满足广泛的LED电流要求,适用于全部 150mA 到 3A 的应用。此外,该产品内部的频率振荡器可使用一个电容器进行编程,允许针对所需的电感器大小和功率进行频率优化。

目前,LED照明解决方案的生产与供应在总体成本方面仍然必须进一步降低,从而促进这项技术能够迅速得到普及,让消费者更倾向于选择LED而非现有的照明解决方案。在技术上,LED的生产还需要性能更佳的电源管理和LED电流调节技术,因为这将影响直接到LED的整体性能与使用寿命。

作为一家公开上市交易的美国公司,麦瑞每年都会将一大部分业务收入投入在研发方面,在LED驱动器的开发上,麦瑞会在产品进入市场之前就对产品需求进行准确定位,同时确保产品定价具有竞争优势,并且与客户紧密合作认真追踪消费与应用趋势。例如,麦瑞近推出的 MIC3205 和 MIC3291 系列,MIC3291 是一款专为恒定电流白色 LED (WLED) 驱动器应用而优化的PWM升压开关稳压器,采用内部肖特基 (Schottky) 二极管,只要四个外部元件就能提供高效的直流-直流 (DC/DC) 解决方案,允许使用单线简单的数字接口实现 16 步线性调光,适用于手机、数码相机、便携式媒体设备/MP3 播放器、便携式导航设备 (GPS) 以及其他便携装置,且预编程功能允许用户选择 16 级 WLED电流强度中的任何一级作为起始亮度水平。

与卤素灯和标准照明灯泡等现有产品相比,LED照明在效能和使用寿命方面更胜一筹。在LED照明解决方案变得更具有成本效益之后,其需求也会有所提高,在这一过程中,中国市场将起到举足轻重的作用。具体来说,中国LED照明生产需要着重开发出具有高显色指数 (CRI) 和相关色温 (CCT) 表现的照明产品,让中国LED产业在全球竞争中脱颖而出,并提供超越现有照明解决方案的优质产品。