处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

特殊照明将成为LED市场发展的新引擎

特殊照明将成为LED市场发展的新引擎
来源:千家网 时间:2013-01-15

目前,尽管市场依然对LED照明的需求仍在继续加温,但许多大型的亮化工程订单已悄然出现延后的迹象。市场的空前庞大使行业者们的竞争毅然激烈,在一些较司空常见的领域如家居、道路、工程,产品如灯泡、灯管等能分到的羹已微乎其微,这种情况下,一些厂商开始试图在特殊照明应用领域上独辟蹊径。

LED投身打印技术仍环保节能

近年来,LED技术不断拓展的同时日益严峻的环境问题引发人们对环保产品的重视,LED打印机开始受到关注。

LED打印其实是通过发光二极管作为光源在硒鼓上形成影像——LED打印头中LED发出的光线通过透镜阵列在感光鼓上形成影像。相对于激光打印机,在工作时,LED打印系统的移动部件更少,工作效率更高。以前,人们认为LED打印设备成本相对于激光打印设备要高,但从近年厂商发布的产品来看,LED打印设备的价格在下降,原因是其打印技术越来越成熟,并且,LED打印技术不论在环保、体积、速度和品质方面都要胜出激光技术,人们的购买打印机开始倾向于LED打印产品。有关实验表明,LED打印机较激光打印机在工作过程中没有臭氧等污染物产生,有利于办公室环境和人体健康。随着LED的直径不断缩小,可以不断地提高分辨率,这种神奇的技术是其它打印技术所无法追赶的。

内置氙气灯泡的新型照明伞

一些产品开始往创意和新型的特殊领域发展,就这内置氙气灯泡的新型照明伞。

内置的氙气灯泡,能在漆黑的夜晚照亮你的脚步。伞的表面由8块3M反光材料制成,其中4块由内建的4节AA电池供电,提供照明。它的设计能经受住40英里每小时风而无惧损伤。

取代荧光灯的LED食品照明市场前景广阔

目前LED已经广泛用于冷冻柜照明,并且正越来越多的应用于低温冷柜中,甚至用于照亮新鲜的食物。之前的照明灯具,除了发光而消耗的能量外,其产生的大量散热还需要冰箱系统来冷却,造成电量的浪费。而LED灯具及其他一些半导体器件不仅极其省电,而且具有较高的发光效率,可长时间在较低温度下工作。

爱尔兰的Nualight公司表示,用合适的光源来照亮食物非常重要。目前零售食品照明市场的市值达到10亿美元。零售食品照明市场将会是一个很有前景的市场,通过Nualight公司首席执行官LiamKelly的描述,发现该市场非常的庞大和活跃,Nualight公司在过去几年的年增长率均在100%以上。

Liam表示:“到目前为止,关注较多的是制冷柜和冰箱配置的照明系统。希望LED在制冷柜的照明应用中取代荧光灯。近年来,包括沃尔玛,乐购,克罗格和SUPERVALU在内的全球大型食品零售商,都在其冷冻食品柜中用LED取代荧光灯照明,节约能源高达70%。

适用性应急性均佳充电式LED灯已面市

LED照明渐渐步入我们生活,新的LED灯泡也开始成熟,以致出现适用性应急性均佳可充电式LED灯泡。由于拥有节能环保、适用性强、应急性能好等诸多优势,充电式LED灯将有可能成为照明的新选择。

充电式LED灯泡,顾名思义,除了具备LED灯泡高效节能、经久耐用、低碳环保等特点外,还可以进行充电,当突遇停电时,灯泡能持续亮灯。随着人们节能环保意识的日益加强以及产品本身的不断完善,这种充电式LED灯泡在海外市场已经相对成熟,受到了越来越多的家庭、尤其是学生们的欢迎。

由于几乎可以安装在诸如台灯、吊灯等任何室内照明灯座上,以及其可充电、易携带的特点,充电式LED灯泡风靡于欧美、澳大利亚等国家,成为国外家庭选择室内照明工具以及旅游、野外露营等户外照明工具的产品。

笔者认为,因照明市场中较常见的领域竞争激烈,商家不断拓展特殊照明领域不失为一个补充的好策略。新的一年里,各厂商除了提出各式各样的解决方案来提供高性价比的照明产品之外,可以转向寻找其他的照明相关应用产品,例如转向工业照明、植物照明,冷冻照明等特殊应用领域,也可以选择诸如LED珠宝照明、LED橱柜照明、LED仓库灯等更为细分的领域深耕细作,军事照明一块也尚属空白。