处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

盛群首推32位MCU导入ARM内核

盛群首推32位MCU导入ARM内核
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-11-30

一直致力于8位和16位MCU市场的盛群半导体日前终于导入ARM内核首次推出其32位MCU HT32F125x,该系列目前共有HT32F1251/51B/52/53四个型号,不同处在于内存容量大小和引脚数量。

盛扬半导体(上海)有限公司深圳分公司总经理蔡荣宗表示,去年32位MCU的销量首次超过了8位MCU,这表明市场已经开始进入32位MCU时代。盛群在这一时机推出相应产品是顺应市场趋势,将为用户带来更多选择,盛群之前的产品以自主内核和8051内核为主。他同时表示,盛群也是台湾同行中首家推出32位MCU的公司。

HT32F125x系列基于ARM Cortex-M3处理器内核,该内核把嵌套向量中断控制器(NVIC)、24位系统节拍定时器(SysTick Timer)和先进的调试支持紧紧结合在一起。HT32F125x的工作频率为72MHz,性能为1.25DMIPS/MHz

(Dhrystone 2.1),工作电压为2.7V~3.6V单一电源,具有内部总线矩阵连接的指令代码总线、数据代码总线、系统总线、专用外设总线(PPB)和调试访问(AHB-AP)片上存储器。

该器件提供32KB的嵌入式Flash存储器用作程序/数据存储,8KB的嵌入式SRAM存储器用作系统操作和应用程序。在外设方面,HT32F125x系列配置丰富,如ADC、I2C、USART、SPI、SW-DP等。其次上电到程序开始执行所需的时间约为560μs。这包含了LDO Ready及HSI Ready的时间。在3.3V工作电压,25C工作温度时,HT32F125x内部8MHz RC振荡器精度可调整至1% ,此外该系列集成了系统时钟PLL、用作外设时钟源的独立的时钟门控位和电源管理、1.8V LDO稳压器和12位SAR ADC启动装置。HT32F125x具有休眠模式、深度休眠模式1、深度休眠模式2和暂停模式四种省电模式,符合-40C~85C的工业温度范围,适用于大型家用电器和应用控制、电源监控和报警系统、消费领域和手持式设备、数据记录应用等领域。

盛扬半导体(上海)有限公司深圳分公司市场及营业部副总经理陈一南表示,HT32F125x采用台积电0.18μm制程,与欧美大厂的同类产品相比在性价比上有不错的表现。在今年年底,HT32F125x搭载的Flash将由目前的32KB增加到128KB。马达控制和指纹识别是HT32F125x系列主打目标市场。目前,台湾一家指纹识别系统和阿根廷一家洗衣机厂已经开始在设计中导入。

蔡荣宗表示,目前MCU业务已占到盛群整个业务65%的比重,而大陆业绩则占整个营收超过60%。虽然受宏观经济影响,今年盛群业绩有所降低,但MCU营收较去年只减少了1%,是台商中降幅少的公司。“我们的8位MCU出货量每个季度在1亿颗,以电磁炉主控MCU为例,盛群每月出货量就达到28KK,是该领域的供应商。”他看好32位MCU市场前景,认为欧美市场32位MCU的价格平均下降了约15%,同16位MCU之间没有太大差距,这意味着用户将更多地采用32位MCU。同时,他看好马达、电表、液晶和电源等市场,而明年盛群将针对这些应用推出128KB EEPROM、时钟和更高配置的32位MCU。