处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DLP技术快速进军嵌入式应用

DLP技术快速进军嵌入式应用
来源:互联网 时间:2013-01-11
近年来,随着DLP技术的不断发展,芯片技术实现更小的设计及独立的像素控制,提供快速的像素切换速度与LED光学引擎解决方案,适用于紫外线到近红外光源,因而DLP不止能应用在传统投影产品,它正超越传统在向更多创新应用领域扩展,包括尖端的3D印刷、工业检测、医疗、3D扫描、光谱学、生物识别系统、化学分析和汽车解决方案等,并通过提供功能丰富操作简易的开发工具平台,帮助客户更快推出产品面市。


德州仪器DLP嵌入式投影产品事业部经理Mariquita Gordon

日前,TI DLP嵌入式投影产品事业部经理Mariquita Gordon介绍了高效能DLP芯片组及灵活的开发套件的现场演示,展示了DLP技术在各种新兴领域的突破性应用,包括3D扫描、数字曝光、光谱学、智能照明等应用。这些新兴应用中PCB印刷和3D测量是增长快的两大类。

在数字曝光领域,DLP的优势主要体现在更快的生产速度和极高的精度,能够省去传统平板印刷设备中的光掩膜成本。Gordon解释说,相比传统技术,DLP技术的应用可以大大缩短印刷PCB的时间并降低整体成本。以iPhone为例,其使用的是25层PCB,传统的方法生产这样的PCB需要光掩模,制作掩膜的时间从2天到两周不等,期间需要不断的修改,而利用DLP的数字曝光技术,省去制作光掩模,直接印刷电路板,当天就可以实现PCB的印刷,速度非常快,准确度也非常高,目前大概有一半的设备已经采用了DLP的数字曝光技术。随着智能手机、平板电脑等的需求量的增加,PCB印刷速度的要求越来越高,采用数字曝光的PCB印刷将会越来越多。