处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI首款交错式数字PFC控制器ADP1048问市

ADI首款交错式数字PFC控制器ADP1048问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-29

Analog Devices, Inc. (ADI),近推出首款交错式数字功率因数校正(PFC)控制器ADP1048,该器件具有高度精确的交流功率计量功能。与单相数字PFC控制器ADP1047(2011年3月发布)相似,交错式(或双相)ADP1048采用传统的连续导通模式PFC技术来降低谐波失真。该器件可以配置为交错式设计来缩小电感尺寸,并可以在无电桥升压模式中取代AC/DC整流器来提高功率。这些技术可以将所有信号转换到数字域内并允许通过一个兼容PMBus的接口调整和报告各参数,其中包括精确测量输入电压、电流和功率。ADP1048极其灵活通用并且易于使用,确保AC/DC设计师和系统架构师能够在系统层级实时调整设计并优化效率。

与单相控制器ADP1047一样,交错式PFC控制器ADP1048可以通过直观的图形用户界面(GUI)轻松编程,因而客户无需像针对基于数字信号处理器(DSP)的替代器件那样进行复杂的代码编程,即可设计并优化其系统。该器件专为高可靠性AC/DC功率因数校正系统和电机控制应用而设计,适合通信基础设施、工业和仪器仪表系统(如电机控制)以及高功率医疗成像应用。

在满负载电流情况下,ADP1048可以提供±3%的功率计量精度,经过客户校准后可以进一步提高到±1%。该新款数字控制器还通过非线性控制算法增强瞬态响应,并提供可编程浪涌控制(用于减少启动过应力)、实时编程功能(用于程度地提高效率)以及众多故障检测与报告功能(用于提高可靠性)。ADP1048可以经由频率同步来消除“拍”频噪声,或者也可以启用开关频率扩频功能来进一步降低电磁辐射(EMI)。

ADP1048主要特性和优势:

●交错式功能使得电感和解决方案尺寸得以缩减,适合高功率水平PFC

●灵活的数字控制环路PFC可以优化谐波校正

●真有效值交流测量功能提供高精度功率测量

●GUI编程能力帮助简化使用并缩短产品上市时间

●PMBus兼容性允许使用标准系统软件接口