处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

假透雾何来?探讨摄像机透雾技术应用

假透雾何来?探讨摄像机透雾技术应用
来源:中国安防展览网 时间:2013-01-11

严格说市场上多数所谓透雾摄像机只能演示表演,不具备实用性。因为用普通日夜转换摄像机配合普通镜头去实现透雾,不但效果差而且无论从彩色转透雾还是从透雾转彩色,变倍过程都需重复聚焦。部分厂家通过一体机自动聚焦方式弥补缺陷,因电动镜头设计时通常用前镜组聚焦,而前镜组玻璃厚,所以磨损设计限定在遥控聚焦频率,一体机镜头聚焦镜组在后成像部位属于小镜片,可承担高频率的反复聚焦,却容易使聚焦镜片组损坏。由此,假透雾是指不具备实用性的技术,那么,透雾技术究竟怎样?

假透雾何来?

随着安防市场需求的增长,透雾产品在类型更丰富的同时也难免出现鱼龙混杂的情况。透雾有光学与电子两种方式,且多为搭配使用。有些摄像机只是在原有日夜转换的基础上增加了一个对比度加强的算法,简单来说即在需要透雾时进入夜间红外感应模式,这种方式虽然能在特定环境下得到不错的透雾效果,但是由于滤波片并不能精确截取所需光段,算法亦只能进行简单的整体调整,所以不具备普遍实用性,即所谓的假透雾。

透雾这一细分化市场主要面向国内,发展至今,在技术应用上已经取得了不错的成效,但是一方面难以通过统一的评判标准划分雾霭、烟尘的等级,另一方面相关产品也缺少相应标准。而在前期测试时,除了实地测试,厂家一般会利用干冰,烟雾等进行很局限性的模拟测试。但是因为无法达到与自然界雾霭相同的物理特性,测试结果少有说服力,顶多只能做一个参考依据。

虽然相关标准还有待完善,在实际透雾时,根据雾的成因、颗粒大小、浓度、密度的不同,透雾摄像机的监控效果也各不相同,但在此次采访中,业内人士基本认同如下评判标准:

一款好的透雾摄像机首先其 传感器 需求具备更高的分辨率和灵敏度。

镜头需要足够的通光量和景深;同时其画面需求做到通透性好,细节保留程度高,色彩的饱和度高、还原能力强,没有图像偏暗或某些区域过度提升、画面不自然的情况。

在透雾能力上,首先要做到在任何情况下都优于人能见度范围之内的观测效果;一般来说,利用镜头光学透雾的摄像机可以在中雾之下达到能见度一倍的清晰监控效果,采用电子透雾的相机(一般来说纯电子透雾效果稍逊于光学透雾),需求让能见度范围内的图像变得清晰;后,摄像机需要具备实时透雾功能,在环境变化后自动进入透雾模式,且做到无延时。而为了在夜间正常夜视效果,需求具备良好的信噪比。

摄像机镜头透雾技术

终端用户对图像质量要求越来越高,lcd液晶屏图摄像机市场已经从过去的同质化低端的恶性竞争,逐步走向差异化个性化的发展道路。细分市场出现了超低照度摄像机,超宽动态摄像机,照车牌摄像机,和透雾摄像机等应对不同领域终端用户的专业产品。其中又以透雾摄像机的技术含量,利润空间。随着近几年极端天气不断增多,全球各地lcd液晶屏图出现了长时间大雾笼罩的天气,透雾摄像机的应用更是大大提升。

透雾原理表明,在不可见光的范围内,有一频率的光可以穿透雾气,根据波长不同需要对摄像机进行处理,以达到对其聚焦的目的,同时还需在摄像机上进行重新设计,来将这一频率的不可见光进行成像,由于这个不可见光没有对应的可见光色彩图,所以呈现的图像为黑白色。透过云雾、水气拍摄物体,相当于透过了两重透镜(水珠与实际透镜),除了R光线可以正确聚焦在CCD成像面上,RGB光线中的GB均无法正常的投射在CCD成像面上,从而阻碍普通模式镜头从云雾、水气中得到正常、清晰的图像。

过去CCTV镜头还处于300mm以下阶段,观测距离一般限定在1公里以内,这种应用对天气能见度的要求低,但在焦距已经发展到750mm的今天,大雾天气对监控图像的影响就不得不引起我们的重视了。尤其是在高速公路、森林防火、油田监控和离海面较近的港口码头等远距离监控中尤为重要。这种环境往往更容易产生雾气,使24小时不间断监控面临新的挑战。

针对这种情况,少数有设计、研发能力的厂商经过努力开发出具有透雾功能的镜头,并成功让成品上市。这种技术的出现,大大拓宽了视频监控的应用范围,并且是人类依靠聪明智慧战胜自然环境的又一经典案例。市场上多数厂商在不具备生产透雾镜头产品能力的情况下,使用普通的产品充当透雾镜头来销售,宣称具有透雾功能,是极不负责任的行为。当然,这在实际测试中是无法蒙混过关的,终摆脱不了被淘汰的命运,但给lcd液晶屏图对此功能有需求的用户在产品选择上制造了许多障碍和浪费许多时间。