处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Tensilica将于CES 2013上展示采用了Waves的MaxxAudio®音效增强技术的HiFi音频 DSP内核

Tensilica将于CES 2013上展示采用了Waves的MaxxAudio®音效增强技术的HiFi音频 DSP内核
来源:EEWORLD 时间:2013-01-10

美国内华达州拉斯维加斯国际消费电子展( CES ) 2013 年1月8日– Tensilica 今日宣布, Waves 消费电子部门(LVH 1430),业界的专业音频数字信号处理及格莱美®技术奖的获得者,与Tensilica(拉斯维加斯会议中心南厅2,展厅号为MP25060),业界的数据处理器IP核授权商达成新的合作关系。Tensilica的HiFi音频 DSP内核 现可采用Waves的 MaxxAudio ®音效增强技术。Tensilica的HiFi DSP内核是业界的音频平台,广泛应用于消费类电子产品,包括便携式音乐播放器、智能手机、电脑、平板电脑、数字电视以及其他相关设备。

MaxxAudio采用了大量获得专利的信号处理技术,通过小型扬声器提供增强的动态音效及身临其境的音效,被众多的消费类电子产品采用,使这类产品能够呈现更加清晰的音效、更为深沉的低音以及更加逼真的环绕声。

Waves执行副总裁TomarElbaz表示:“,我们致力于为客户提供质量的音频解决方案,因此选择了在Tensilica的音频DSP上开发MaxxAudio录音室品质的音效增强套件。Waves信号处理和音频技术被全球顶级的唱片公司采用,如今,这种专业音质级别的音效增强将被更加广泛地应用于顶级的消费类电子厂商。”

Tensilica移动多媒体市场总监Larry Przywara表示:“我们很高兴与Waves达成合作伙伴关系,以支持我们共同的客户(要求采用了MaxxAudio技术的TensilicaHiFi DSP)。消费类电子产品一般采用较小的扬声器、因此采用更先进的音效增强技术,是改善用户体验至关重要的一点。”
MaxxAudio提供显著提高的音频质量,公司专业的音频处理技术被全球众多的热门唱片,主要的动画电影工作室以及流行的电玩游戏厂商所采用。MaxxAudio获得专利的音频增强功能包括MaxxVolume™, MaxxLeveler, MaxxTreble™, MaxxDialog, MaxxStereo™, MaxxBass®和MaxxEQ™。MaxxAudio总能提供的音效,无论是通过扬声器还是耳机,MaxxAudio都能够实时处理并满足高质量的音效需求。

• MaxxVolume增加了音量级别,从而提高了声音清晰度,并提供更为柔和的静音模式。
• MaxxLeveler可消除两种可选的倾听模式之间的音量差异。
• MaxxTreble高频增强可捕捉所有音乐和影片的细节音效。
• MaxxDialog可调整影片和游戏中的对话,而不影响其他部分的混音。
• MaxxStereo通过设备的内置扬声器创建更宽广的立体声”sweet spot”。
• MaxxBass虚拟重低音技术通过音质处理呈现更加自然的低音效果。
• MaxxEQ通过完整的频谱调节让听众根据自己的喜好精确描绘出各种音效。





更多信息,请登录www.maxx.com和www.tensilica.com。

关于Waves公司

Waves是为专业的广播、消费类电子音频市场提供音频DSP解决方案的供应商,基于对唱片业的贡献,于2011年获得格莱美®技术奖。在音质信号处理算法上,Waves拥有20多年的成功经验,利用人类的听觉感知从根本上改进声音质量。Waves屡获殊荣的音频处理技术用来改善声音质量,从而创建了世界上流行的音乐、电影和多媒体节目。

Waves 为专业的广播市场提供软硬件解决方案。此外,Waves在Maxx这一品牌下也提供半导体嵌入式软件解决方案,用于消费类电子音频应用。Waves的Maxx技术显著增强了音效,被众多行业的公司所采用,例如Dell, Sony, Sanyo, ASUS, Toshiba等等。