处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Energy+Micro免费软件工具精确预测电池寿命

Energy+Micro免费软件工具精确预测电池寿命
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-28

节能微控器和无线射频公司Energy Micro,推出了一款名为energyAware Battery Estimator的免费软件工具,它能对实际电池电源,MCU能耗模式以及整个系统的总体功耗,包括各个外设和外部元器件的功耗提供一个完整的模拟方案,使得设计者能准确地预测到基于低功耗EFM32 Gecko系列微控器应用产品的电池寿命。

在模拟模式,系统电池的输出电压以图表格式在时间轴(以年为单位)上显示,电池的容量等级(以mAh), 平均MCU电流消耗(以μA为单位)以及估计的系统运行时间(以年为单位),都在旁边以数值的形式显示。

整个系统的选项,各个能耗模式的选择,相关的各个能耗模式的运行时间和相关联的外设,以及外部元件电流消耗等都可以通过直观的GUI界面来选择和配置。GUI由简洁的下拉菜单,滚动条和复选框组成。

Battery Estimator能够模拟现今普遍的7种电池类型-无论是以单芯电池还是用户自定义的串联或并联方式排列的多芯电池。这一软件能对选用的任意一款EFM32 Gecko MCU的5种能耗模式,所对应的低功耗外设和高低频时钟源进行选择和分析。

由于这一软件能将任何外部耗电组件,如液晶显示器和扬声器,所消耗的电流都考虑进去,电池寿命预测的准确性得到进一步提高。

energyAware Battery Estimator还能够存储完整的模拟项目,供开发者日后参考以节省项目的初始设置时间。通过快速查看演示模式, 你能查看和编辑预先配置的典型应用的模拟。这一软件可以从Energy Micro的Simplicity Studio找到Simplicity Studio是一个功能全面的软件控制台,能使微控器应用的开发时间减少一半。