处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

盛群针对通用型应用提供新的AC-DC电源管理芯片

盛群针对通用型应用提供新的AC-DC电源管理芯片
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-28

盛群半导体继推出一系列的AC-DC电源管理芯片后,针对通用型应用市场推出了新的AC-DC电源管理芯片:HT7A4016。

HT7A4016针对传统电流模式AC-DC的电路架构做一加强与修改,使得其应用领域变的更广泛。HT7A4016可以应用在隔离式的AC-DC电路架构,例如反激式(Flyback)与正激式(Forward),也可以应用在非隔离式DC-DC的电路如降压电路(Buck)或是升压电路(Boost)。如果应用在反激式(Flyback)的应用,HT7A4016可以支持初级侧反馈(Primary-Side Feedback)以简化元件数目与电路复杂度,也可以使用次级侧反馈(Secondary-Side Feedback)以获得较好的电压与电流稳定度。因为集成了斜率补偿(Slope Compensation)与前沿消隐(Leading Edge Blanking),所以在AC-DC的应用上,HT7A4016的周边元件数目(BOM Count) 可以大幅减少。

除此之外,HT7A4016非隔离式DC-DC的电路应用上也很具优势。因为一般的DC-DC Buck IC都会固定输出电流的承载能力,而可以支持大电流或是大输出瓦数的Buck IC成本高昂。HT7A4016透过外挂Power MOSFET的方式,可以不受电流大小的限制,而低成本的提供大电流与大输出瓦数的降压解决方案。同时HT7A4016的输入电压也可以达到30V,远比一般的Buck IC具备了更大的操作范围。

HT7A4016针对各种不同的应用电路有给出标准的参考电路设计与评估板,以方便客户更快的熟悉各种应用以及缩短开发时程。