处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Fiberguide新推高功率模式剥离SMA接头光缆

Fiberguide新推高功率模式剥离SMA接头光缆
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-28

Fiberguide新推出的高功率模式剥离(Mode Stripping)SMA接头光缆,为高功率激光焊接、打标、切割和钻孔设备提供比传统激光传输光纤传递更高能量的选择。该光缆已经在半导体泵浦固体激光器上作为输出尾纤得到了有效的验证。

市场上大多数同类产品都无法在没有主动水冷的情况下,在200μm纤芯上传递超过150瓦的能量。而Fiberguide的新模式剥离(Mode Stripping)系列具有被动风冷装置,针对传递更高量级能量设计,可在更高温度下稳定工作。一体化新模式剥离 (Mode Stripping) 结构可对包层上高达25瓦的能量有效散热,确保洁净的输出,并且可根据系统情况将散热能力提升至100瓦(100μm纤芯)、250瓦(200μm纤芯)或350瓦(400μm纤芯)。

该组件采用无环氧树脂的悬臂梁接头设计,光纤与金属环隔离以防止发生热能或污染问题。光纤端头经过激光抛光,以便程度传递激光能量。该接头适用于所有Silica光纤,并且可提供100、200和400微米的标准纤芯,可轻松安装到现有的系统中。