处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

细数宽动态摄像机的三大技术形式

细数宽动态摄像机的三大技术形式
来源:中国安防展览网 时间:2013-01-09

众所周知,在宽动态技术还没有真正实现应用在摄像机上的时候,有低照度、滤光镜、调焦、背光补偿等技术来应对逆光的环境。然而每种技术都有自己的应用局限性,而宽动态从某种意义上来说,很好地弥补了之前技术的不足,并给出了更好的效果...

众所周知,在宽动态技术还没有真正实现应用在摄像机上的时候,有低照度、滤光镜、调焦、背光补偿等技术来应对逆光的环境。然而每种技术都有自己的应用局限性,而宽动态从某种意义上来说,很好地弥补了之前技术的不足,并给出了更好的效果。据了解,目前市场上流行的宽动态形式有以下三种:

韩式DSP数字处理宽动态

韩式DSP数字处理宽动态简单一点说就是对图像进行两次曝光处理,摄像机先对明亮区域进行一次快速曝光,得到一幅亮部区域清晰正常的图像并存储到数据缓冲存储器中;然后再对场景中暗部区域进行一次慢速曝光,得到一幅暗部区域画面清晰的图像也存储到数据缓冲存储器中。以上曝光完毕后,利用DSP特有的图像处理算法,将两幅图像当中亮度适当的部分分别切割下来,后进行叠加合成并输出一幅明暗区域都清晰可见的图像。

基于以上技术,业内人士通常称其为“假宽动态”。深圳市安威科电子有限公司(以下简称安威科)张君林张总表示:“宽动态技术来源于国外,并且早期都以模组的形式出售,价格相对较贵,而韩式DSP数字处理宽动态价格相较于其他技术则低了50%,所以仍然有一部分市场。”

美式Pixim宽动态

美国Pixim公司在斯坦福大学20世纪90年代技术发展基础上研发了一种基于CMOS技术的新型图像拾取系统——DPS(数字像素处理系统)。在宽动态处理上,DPS采用的是每一个像素单独曝光和ARM7控制技术,相比于DSP两次曝光成像有了更高的动态范围。从数值上来说,采用DPS技术的CMOS摄像机就目前的处理技术,其动态范围即可到达95dB,甚至可至120dB。DPS也解决了CCD 传感器 在处理动态范围和色彩真实性上的不足,其色彩还原性更加真实,能够满足应用的要求。

然而由于DPS是基于每个像素单独处理的技术,因其每个像素都包含一套完整的处理电路,从而也大大减小了每个像素的感光面积,即感光量减少,其结果是基于CMOS和DPS技术的摄像机,其灵敏度是有显著影响的,或说不甚满意。

索尼Eiffo-P宽动态

相较于以上两种宽动态技术,索尼EFFIO系列摄像机则更受欢迎,而EFFIO-P则是近两年索尼推出的近宽动态技术方案。据介绍,EFFIO-P摄像机采用SONY技术传感器,支持并配合CCD双扫描,能够达到真正宽动态功能,在背光及亮度极反差极大的环境下也能呈现清晰的画面。

此外,据了解,索尼在美国的子公司,已订立一项终协议,收购Pixim公司硅谷的公司,并拥有专业技术的安全摄像头的芯片组设计。索尼官网信息透露,索尼将利用其图像传感器技术和工程设计的专业知识,以进一步加强其在全球的设计和支持功能。对此,我们不难看出,索尼是看到一些能结合Pixim的技术新技术,以及其潜在的资源,同时开发新的解决方案的美好未来。不管研究团体是谁,不管宽动态技术终花落谁家,作为一种非常实用的宽动态摄像机,在技术层面的发展必然会精益求精。唯有这样才能被更多的使用者接受,从而走进千家万户。