处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

NXP看准LED市场 转攻LED照明

NXP看准LED市场 转攻LED照明
来源:我爱方案网 时间:2013-01-08

【导读】鉴于2012年LED照明市场的的好转,CFL规格已臻成熟,且市场业已流于削价竞争。在这种情况下,NXP已决定调整照明驱动IC产品发展策略,往后研发资源将不再投入CFL驱动IC产品线,而是集中火力开发发光二极体(LED)照明驱动IC,全力抢攻正在急速扩大的LED照明市场商机。

恩智浦区域市场总监王永斌认为,当LED灯泡价格降至5美元的价格甜蜜点,将有机会激励LED灯泡市场规模迅速扩张。

恩智浦区域市场总监王永斌表示,2013年起LED照明将会更加蓬勃发展,因此主力产品线将转为LED照明驱动IC;至于CFL驱动IC产品虽不再投入研发,但仍会保留相关的产品服务。


NXP区域经理王永斌

针对既有的CFL客户群,王永斌强调,恩智浦已备妥足够支援客户后续因故障所须更换的产品数量,以及技术支援的服务,确保现有的CFL客户群的产品使用无后顾之忧。因应日益增长的LED照明驱动IC市场需求,恩智浦也已订定出三大策略方针,分别系保持高达40%的LED照明驱动IC市占、大举进军非调光LED照明驱动IC及LED灯具市场。

王永斌指出,目前该公司的LED灯泡客户至少有五十家,日后将持续藉由旗下LED照明驱动IC的推陈出新并不断提高产品性价比,来维系与客户群的紧密合作关系,巩固高达40%的市占。

此外,恩智浦也将戮力在非调光LED照明市场攻城掠地。王永斌提到,尽管2012年调光LED照明驱动IC竞相出笼,然事实上,非调光LED照明驱动IC的市场需求量更大,至少大于调光市场十倍之多,因此该公司将进一步扩大非调光LED照明驱动IC产品线部署。

不仅如此,恩智浦对LED灯具市场也跃跃欲试。王永斌谈到,该公司针对LED灯具市场已推出一款整合功率因数校正(PFC)的半桥谐振控制器GreenChip,PF值高于0.97,并可支援达400瓦(W)的高功率LED应用,如办公室照明、商场照明、高天井灯和低天井灯照明、停车场照明、广场照明和街道照明。

对于2013年LED市场景气,王永斌分析,中国大陆LED照明市场需求将会大幅度增长,预估成长率高达50%;至于欧美地区,受惠于节能减碳意识抬头,特别是商用领域将会掀起更大规模的CFL替换LED灯的风潮。

2013必将会是LED照明市场的发光发热的一年。