照明完成规模化生产准备
当前,电光源产品结构已经发生了巨大的变化,LED作为照明光源开始进入普通照明领域,室内外灯具供需两旺。我国也已成为LED照明产品的生产基地,很多国外品牌的LED照明产品均在中国生产。
2012年,国内LED照明企业发展势头强劲。经过多年的积累,涌现出一批可与国际知名品牌媲美的国内企业,如亚明、阳光、雷士、欧普、三雄等。随着生产规模的扩大,企业更加重视产品的质量与品牌,出口产品中除大量贴牌生产外,近年来自主品牌出口呈现明显增长的趋势。
从出口情况来看,2012年以来国内外经济形势不容乐观,但LED照明产品出口增幅在40%左右。中国半导体照明/LED产业与应用联盟主席陈燕生表示,LED照明是未来照明产业的发展方向,但在相当长的一段时间里,传统照明产品,特别是高效照明产品将与LED并存,而LED所占份额将逐年增长。
从技术含量的LED照明产业链上游看,虽然外延芯片企业开工率仅为50%,部分MOCVD设备进口后未调试,或调试后由于市场供大于求而未投产,但也不乏众多具有自主知识产权的技术突破。北方微电子“大产能高亮度LED刻蚀机研发及产业化”项目的产业化成果ELEDE330ICP刻蚀机,作为具备完全自主知识产权的国产高端工艺设备,已经获得了50%以上的市场份额。三安光电的S-45FBFUPGaN基LED大功率蓝光芯片,封装后白光光效可达120lm/W,该性能指标远远高于国家对路灯100lm/W的光效要求。浪潮华光“反极性红光LED技术”在原有技术创新成果上更进一步,综合指标达到国际先进水平,并已实现了全面量产;其路灯用蓝光大功率LED芯片将承担的“十一五”863计划“半导体照明工程”重大专项课题成果成功转化为产品,封装后的白光光效达到130lm/W以上。
产业链中游方面,封装企业也由于供求关系而开工不足,部分封装企业向下游发展,从事照明产品的开发与生产,投入到LED照明产品的生产大军中。产业链下游方面,从事LED照明产品的企业面对终端市场,只有少数有订单且产品质量稳定的企业日子过得相对平稳,强者恒强的局面仍未改变。值得一提的是,雷曼光电新研制出的LED磁冷路灯不仅模组可以互换,散热方式也得到了革命性的改善,而且重量只有传统LED路灯的60%。目前该产品已进入批量化制造阶段,并在多个路段开始应用。
产业政策方面,国家和地方各级政府对LED照明发展给予了很大支持,国家发改委、财政部的LED照明财政补贴项目将极大推动LED照明在国内市场的应用。另外,广东省与各市签约,计划3年内将公共照明全部改为LED照明,拟采用EMC模式,目前各市正在制订工作方案。
那么国内LED企业应该如何应对即将井喷的市场?陈燕生表示,,要发挥自身优势,在传统照明领域坚守优势产品,根据市场变化,调整产品结构。第二,要密切关注LED照明市场变化,将LED照明作为未来发展的重点,加强市场调研和信息反馈。从研发向规模生产转变,做好规模生产的准备。第三,要把政府招标项目与市场运作相结合,在重视政府招标项目的同时,注意国内外市场并举。
显示格局面临重大调整
“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示,“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”
目前,我国LED显示应用产业总体发展已经达到了一定的规模,核心关键技术发展比较成熟并形成了标准化和系列化产品,产品质量和可靠性总体有了显著的提升,专业化分工和业务协作模式普遍。虽产品应用领域不断拓展,但市场增长幅度放缓。行业内规模企业成长迅速,有影响力的品牌企业发展较快,形成了一批规模骨干企业,具备了较强的综合实力。
据GLII预计,2012年LED显示屏市场规模同比增长10%左右,达到241亿元。其中,全彩LED显示屏市场规模同比增长15%~20%,出货量同比增长30%以上。即便如此,目前LED显示屏行业仍呈现僧多粥少的局面,激烈的竞争迫使厂商主动降价争抢订单。
2012年,国内LED显示屏市场表现出销量与价格循环促进的情况,价格下降促使销量快速增加,销量增加带来的规模经济效应又进一步促使价格下跌,全年LED显示屏价格降幅约为15%~20%。但是,目前国内LED显示屏行业的竞争还处在产品竞争层面的早期,竞争关键指标体现在价格、品质、交付期、售后服务等几个方面,而现阶段尤以价格要素为凸显。因此,LED显示屏企业大打价格战,拥有实力的大厂商希望通过价格战将部分中小规模厂商淘汰。但价格战已经大大影响到了LED显示屏厂商的营收表现,预计2012年至少有30%的厂商营收会出现倒退。
“LED显示产业格局将面临重大调整。”中国光学光电子行业协会副理事长、LED显示应用分会理事长关积珍表示,“行业内将在骨干企业和上市企业的主导下进行资源配置、要素重组和市场调整。”
在LED整体产业链中,LED器件的龙头生产企业和显示产品的骨干生产企业,可能将重新界定上下游产业的分工,突出体现专业化分工和协作。关积珍表示,在LED显示应用产业中,产业内的企业群体将适当分类,逐步形成以关键控制系统技术研发为主的技术开发型企业、以规模化和标准化生产为主的产品制造型企业、以市场应用推广为主的技术服务型企业、以满足专业市场需求为主的专业应用型企业等。
LED观察
阳光总在风雨后
1962年,美国科学家尼克·何伦亚克发明了种可见光发光二极管(LED)。在LED迎来50周年华诞的2012年,何伦亚克认为,LED产业发展到今天,其技术和应用仍然处在快速发展的不成熟时期。从国家的“十二五”规划,到因政策补贴引发的投资热,再到资产过亿元的LED企业愿景光电子倒闭、雷士照明风波、佛山照明交易内幕等事件的发生,LED产业经历了不平静的2012年。
2012年是中国LED芯片产业为艰苦的一年。产能严重过剩,价格持续下跌成为行业基调。GLII数据显示,截至2012年11月底,国内量产MOCVD设备数量为909台,其中2012年新增的设备数量为106台,仅为2011年新增数量的1/5。同时,2012年新增机台多为过去几年签下的订单,现在已经基本到齐。
2010年和2011年,中国共引进了MOCVD设备680台。经过1年多时间,部分机台陆续投产。然而,无奈市场实际需求与预期相差甚远,大多数机台未能按时投产。国内的909台MOCVD,平均投产率不到六成,产能利用率仅三成。
数据显示,国内LED芯片企业以小规模为主,MOCVD数量在20台以下的企业占比达到75%。对于这些中小企业而言,资金紧缺是当前面临的迫切问题。不少中小企业技术创新能力并不亚于大型企业,但无奈缺乏融资能力,此类企业将会是大企业并购的主要对象。而对于没有资金支持且技术实力有限的企业,则将彻底退出LED芯片行业。
预计2013年LED芯片市场需求会有一个较大幅度的增长,同时,国内芯片产业将迎来大面积的并购和退出,因此,LED芯片产能过剩的问题将在一定程度上得到缓解,芯片企业的赢利能力也将得以提升。
企业直击
北方微电子自主创新高端设备填补国内空白
作为国内首家将自主 集成电路 高端装备应用于大生产线的本土装备制造企业,北方微电子于2012年4月完成的“大产能高亮度LED刻蚀机研发及产业化”项目荣获2011年北京市科学技术二等奖。项目的产业化成果ELEDE330ICP刻蚀机凭借其优异的产品工艺性能受到LED用户的广泛好评,作为具备完全自主知识产权的国产高端工艺设备,已获得了50%以上的国内市场份额,成为LED行业客户PSS工艺和GaN刻蚀工艺的主流设备。
北方微电子基于集成电路领域先进PVD技术的积累,还于2012年推出了iTopsITOsputter-透明电极溅射沉积设备,为芯片生产线提供高质量的ITO薄膜沉积工艺,提升LED芯片出光效率。与传统蒸镀工艺相比,北方微电子的磁控溅射设备可以将芯片的输出光效提升5%~10%,靶材的高利用率更可大幅降低生产中的材料消耗。
三安光电新品提升新型光源技术水平
作为国内半导体照明领域龙头知名企业,2012年三安光电坚持把增强自主创新能力作为企业发展的战略基点,推出的9款新产品在产品性能、技术指标以及产品稳定性等方面均彰显了国内绝对的优势,尤其突出的新产品有:S-45EBMUPGaN基LED功率型蓝光芯片,光通量>45Lm,广泛应用于40英寸以上液晶背光及照明领域,产品性能达到国际先进水平;S-45FBFUPGaN基LED大功率蓝光芯片,封装后白光光效可达120lm/W,该性能指标远远高于国家路灯100lm/W的要求;S-42R6MUXGaAs高亮度LED红光芯片,波长660nm(@350mA),可使用于植物照明,以舒缓因全球气候剧变所带来的食物短缺。
三安光电推出的9款新产品不但增强了企业的核心竞争力,进一步缩小我国LED新型光源产业与国外先进国家或地区的差距,而且还有利于推动全社会节能降耗减排,带动LED产业链发展,促进我国LED产业综合国际竞争力的提升。
浪潮华光坚持技术创新实现平稳增长
2012年,面对市场的竞争压力和业界的生存角逐,浪潮华光坚持技术创新和差异化产品道路,走出了一条独具特色的“华光之路”。公司业绩保持了平稳持续增长:LD的产业规模比2011年扩大2~3倍,市场占有率稳居国内第1,LED产能是2011年的2倍,年产LED和LD外延片100万片、芯片260亿粒。
公司承担的和省级的7个重大专项顺利通过验收,科研平台建设更上一层楼,技术水平达到国内、国际先进。荣获中国“LED行业年度影响力企业奖”和“LED创新产品和技术奖”、2011年度山东省技术发明二等奖等几十项行业荣誉,行业地位和品牌知名度不断提升,成为国内屈指可数的实力派企业,奠定了国内LED产业的国际地位。
利亚德小间距LED电视垄断国内市场
利雅得公司已经研制出1.6mm的小间距LED电视,虽然目前还不能量产,但从技术上来说,已做到。小间距LED电视具有超高清、高显示一致性、超高刷新率、更高的图像层次、轻巧简易的安装拆卸方式等优点,适用于高端会议和演播场所,主要是替代DLP和LCD电视,市场需求空间巨大。在国内,利雅得基本可以垄断2.5mm的LED显示屏项目,获得了市场的广泛认可。
2012年,小间距LED显示屏需求旺盛,尤其是在交通显示领域。目前,该公司产品在我国铁路客运特等站的市场占有率超过50%,在轨道交通AFC系统的顶棚向导标志和TVM机状态显示器领域市场占有率达60%以上。
雷曼光电重大工程带动体现“强者恒强”
从成立至今,雷曼光电已走过近10年的历程。2011年的1月13日,雷曼光电成功登陆深交所创业板,成为深圳首家上市的LED国家高新技术企业。成功上市对于雷曼光电不仅意味着品牌和资金实力的跨越提升,更是一股强劲的推动力,帮助企业从LED行业众多竞争对手中脱颖而出。2012年,全球经济低迷,欧美市场紧缩,雷曼光电的业绩却逆势上扬,稳中有升,在2012年成功中标深交所新证券大厦LED显示屏工程后,雷曼光电还先后中标人民大会堂照明改造工程、大亚湾核电站LED路灯项目以及广州地铁LED照明示范项目标段等重大工程。逆境中更显智者,雷曼光电的成功突围书写着“强者恒强”的壮丽篇章。