处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

全面超越希捷有望 西数充氦硬盘技术

全面超越希捷有望 西数充氦硬盘技术
来源:mydrivers 时间:2013-01-06

西部数据已经在消费级硬盘上稳超希捷,但企业级领域还是不如后者,不过市调机构IHS iSuppli预计,凭借旗下日立的充氦硬盘技术,西数终将在企业级硬盘市场上也灭掉希捷。

算上日立,西数2012年第三季度在企业级硬盘市场上的份额已经达到45%,只比希捷少3个百分点,而在引入充氦硬盘上,西数有望到2013年第四季度超越希捷。

IHS分析师Fang Zhang指出:“充氦硬盘将让西数爬上企业级硬盘的宝座。西数说充氦硬盘可以降低功耗20%以上,这对企业级用户来说是至关重要的,而且在不增加存储密度和硬盘厚度的前提下,充氦硬盘还可以将容量再扩充25-50%。”

传统垂直记录硬盘的容量目前为4TB,充氦硬盘可以达到5TB乃至6TB,甚至是7TB,同时通过更密集的碟片堆积,还可以将盘体的厚度、重量减少大约30%。

氦比空气轻,分子量也更低,而且是一种惰性气体,不易与其它元素发生反应,这都使其可以用来加快硬盘控制臂的速度、提高转速以提升性能,并减轻乃至是消除噪音、震动等机械问题。此外,氦的导热性也比空气好,可以更好地散热,保护硬盘和磁头的涂层,延长寿命。

当然了,希捷、东芝也可以开发类似的技术,但复杂性和专利保护让他们很难能一时追上西数。

IHS预计充氦硬盘如果能把成本尽快将下来,出货量可在2016年超过1亿块。