处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国龙芯崭露头角 挤进8核心处理器市场

中国龙芯崭露头角 挤进8核心处理器市场
来源:华强电子网 时间:2013-01-06

现今,处理器的舞台已经不再是由个人电脑市场所独占,行动设备处理器不断演进持续往高效能、节能之路迈进。而Intel与ARM之间的比拼似乎又把这两类处理器的市场界线弄得更混沌不明。也间接说明了未来个人电脑全面搭载行动处理器也变得无不可能。然而,顶着中国设计制造名号的龙芯,自2002年就一直与BLX IC公司合作计画研发设计有别于主流市场的处理器,今年更计画推出32奈米制程技术、8核心的处理器,届时是否能够成功吸引到特定市场的目光,大家都在看。

 

 

龙芯-3B1500晶片

龙芯中科成立于2008年,2010年由中国科学院和北京市政府共同合作出资改建,其主要的目的在于将龙芯处理器研发成果商业化。而在今年将发布采用32奈米制程技术『龙芯-3B1500』新款晶片,不仅性能大幅提升,更拥有11.4亿个电晶体,与去年于ISSCC上所公布的龙芯-3B相比,即便电晶体的数量提升了将近2倍,但在功耗部分仍维持40W。效能方面也比先前采用65奈米制程技术之Godson-3B提升35%。毕竟随着制程技术的向上提升,能够让晶片厂商得以整合更多功能,进而加快效能也降低成本。

根据龙芯所公布的产品规划蓝图所示,龙芯3系列未来将计画推出『龙芯3C』,将采用28奈米制程技术,拥有8-16个核心,主频1.5-2.0GHz,双精度浮点效能可达512GFlops。不过,即便龙芯-3B1500在效能等各方面皆进步不少,但在制程技术方面仍大幅落后Intel。目前Intel已于市面发售采用22奈米制程技术之处理器,龙芯的新晶片却困在32奈米制程技术里举步维艰。再加上,龙芯基于MIPS64 CPU指令,所以并不支援主流的Windows以及Linux作业系统。

不过,所幸Google Android 4.1版本已导入MIPS架构,能够让龙芯-3B1500应用在平板电脑、伺服器等产品市场露出一丝曙光。MIPS亚太地区副总裁Mark Pittman表示:『随着Google将MIPS导入至Android NDK,应用程式开发者能够方便地开发设计基于MIPS架构的产品。目前MIPS计划将下一阶段的主要精力将投入到构建自己的Andr??oid生态系统,并着重加强与中国品牌的合作。Google已经邀请MIPS参与Android 4.1 Jelly Bean的合作伙伴开发套件(PDK)相关制定工作。

龙芯总设计师、龙芯中科总裁胡伟武也提到:『龙芯已经在10多个行业中具备成熟的解决方案,这些领域涉及军工、元端运算、邮件伺服器等。龙芯的目标是逐渐成为特定行业的CPU供应商,并探索成为业型CPU领导厂商。从长远发展看,龙芯需要研发GPU,但目前还不具备这样的能力。

虽然龙芯与知名大厂所推出之处理器不管是在效能或是制程技术上,还不能与Intel和AMD在个人电脑市场上抗衡,但目前伺服器之CPU晶片价格昂贵,仍占伺服器总成本高达70%,龙芯晶片在强调低成本兼顾效能口号的同时,若能成功顺利获得市场的青睐,必能在市场上拥有一席之地。不过,龙芯所要处理及面对的当务之急依旧是外界对于龙芯研发技术仍抱着质疑的态度,龙芯想在国际间崭露头角,未来势必还有好长一段路要走。