处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

双核Tegra+2芯片+LG+Optimus+EX韩国曝光

双核Tegra+2芯片+LG+Optimus+EX韩国曝光
来源:中关村 时间:2011-11-24

LG在今年继续主打Android操作系统,推出的Optimus系列产品获得了很多用户的关注。近日国外媒体继续曝光LG新产品,Optimus EX照片首次曝光。

国外媒体今日曝光了LG Optimus EX,该机曾经短暂出现在媒体视野当中随后消失。此次再度露面的时候已经完成度非常的高,上面已经可以看到韩国SK通信的商标。同时该机拥有4寸WVGA分辨率的IPS屏幕,并且配备了1.2GHz Nvidia Tegra 2双核处理器,1GB RAM和500万像素摄像头,整体的配置非常的不错。棱角分明的产品也有一丝当年Optimus 2X的风范。