处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

机场物流RFID技术实时定位系统浅析

机场物流RFID技术实时定位系统浅析
来源:互联网 时间:2013-01-05

    基于有源RFID技术的实时定位系统能够实时对机场的货物进行跟踪定位,使得货物流向有序可查,该技术能极大提高货物的管理水平,并能给机场管理人员的工作带来革命性的变化。

    近几年来,航空运输服务业持续迅猛扩张,各地机场也在为提供尽可能的快捷服务而想方设法提高工作效率,然而,在一般条件下要想对数百架飞机的日常运行和大量旅客在便利和安全两个方面提供令人满意的服务并不是一件轻松的事情,至少比普通旅客在机场周围观察到的现象要难得多。国内一些规模庞大的国际机场内都是分布着隶属不同航空公司的上千件行李柜,数百辆运输车、手推车和其他经常性从各个区域来回移动的装置等等。要想使这些物件平稳运行,机场方面需要设计一个高效和精密的计划和物流系统,并依赖大量人力、物力和专业化的设备使其平稳有序的运行。然而即使在人为周密安排下,专用运输工具和行李箱也经常会发生误置或者丢失事件,需要额外的人力去寻机场物流中的RFID技术实时定位系统分析找这些资产或者提供一项书面报告给管理人员,以协调各方面的资源利用。当然,如果此间协调不顺畅,会引起更多的误置、丢失事件,以至于陷入一个恶性循环,这对机场管理当局来说是极为不利的。考察国内外机场物流管理的经验,任何一个要想解决以上这些问题的智能系统(技术)来说,下面4个方面的功能是不可或缺的:

    1、非常方便地查找行李柜和交通设备;

    2、任何在查找飞行准备用途的各项重要资产的延误都能及时得到消除;

    3、避免人工查找的额外负担;

    4、对相关物流能够做到远程控制。

    面对错综复杂的机场物流情况,基于有源RFID技术的实时定位系统应运产生,该系统能够实时对机场的货物进行跟踪定位,使得货物流向有序可查,该技术能极大提高货物的管理水平,并能给机场管理人员的工作带来革命性的变化。

    系统技术原理简介

    基于有源RFID技术的实时定位系统为机场管理方提供了一项可以有效监管货物流向,是提升货物管理水平的智能工具。这个系统是物联网技术在机场物流的典型运用。该方案由远距离阅读器组成的网格化定位系统可以轻松确定货物的区域位置,获得该货物的实时信息,后台也能实时输出机场内所有货物清单和走向报表,再配合手持机的管理,将机场物流的管理演绎的淋漓尽致。

    方案构架及组成

    本系统应用如图1所示,由安装在货物上的电子标签和定位读卡器及监控电脑组成的,安装在物品上的电子标签不断向外发射信号,安装在旁边的定位读卡器读取到点子标签发出的信号,通过GPRS上传到监控电脑,通过电脑软件分析出货物所在的位置;另外配备的手持机,方便工作人员携带,当工作人员携带手持机经过货物的时候手持机就可以扫描到旁边都是些什么货物和所要前往的目的地等相关信息,方便工作人员管理。

    安装在货物上的电子标签

    安装在货物上的电子标签就是记录货物的相关信息,向外发射信号,能够让定位读卡器定位到货物所在的位置和相关信息。

    定位读卡器

    定位读卡器是用于采集电子标签向外发出的信号,读卡器读取到电子标签的数据上传到电脑上。后端监控系统后端电脑监控系统将收集到电脑上的数据通过软件处理,能够对货物所在位置、所要前往的目的地、货物性质、历史运动轨迹等显示在电脑上。

    后端监控系统

    后端电脑监控系统将收集到电脑上的数据通过软件处理,能够对货物所在位置、所要前往的目的地、货物性质、历史运动轨迹等显示在电脑上。

    系统功能

    解决大流量机场物流问题的关键在于精确掌握每个时间节点的人员和设备位置。在本系统内,核心设备是ML-M5000系列阅读器、ML-M4001手持式读卡器和ML-65系列有源标签:远距离阅读器可以同时识别200个移动目标物体,在同一个机场内或者通过互联网在各个机场间与后台高速实时交换数据,解决人员和资产的远程控制问题;低成本的有源标签可以附着在目标人员和资产上,以实现对包裹箱、特种运输工具或者装备的性识别。后台软件实现对任何货物的状态识别,包括对其运动路线的记录、分析和报告。客户也可以按照自己的实际定位和控制需求定制功能大小不一的资源管理软件,以使得整套系统更能切合各地的机场实际状况。

    系统优势

    远距离:可在80米范围内识别,无须人工靠近刷卡或要在指定区域内通过才能识别,实现全自动识别。

    大流量:极高的防冲突性,采用多种防冲突方案,可支持200个以上目标人员或者物品同时识别。

    支持高速度移动读取,标识卡的移动时速可达200公里/小时以上。

    标识卡与读卡器之间可实现双向高速数据交换。

    高可靠性:工作温度-40℃~85℃,防水,防冲击。

    高抗干扰:对现场各种干扰源无特殊要求,安装方便简单。

    全球开放的ISM微波频段,无须申请和付费。

    超低功耗:对人体更安全、更健康。