处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

传苹果新款Mac将搭载5G WiFi无线连网技术

传苹果新款Mac将搭载5G WiFi无线连网技术
来源:腾讯科技 时间:2013-01-04
   


腾讯科技讯(林靖东)北京时间1月3日消息,据国外媒体报道,虽然业内人士普遍预测苹果将在2013年发布的新款Mac电脑将与去年的产品使用一样的设计,但是新产品的内部将包括大量的新功能和新硬件。
据悉,预计今年发布的新款Mac电脑将包含802.11ac连网芯片组,为新产品提供超快速的WiFi连网功能。
据知情人士透露,苹果已经与芯片厂商高通达成了一项协议,为其新款Mac电脑装配802.11ac芯片。这将大大加快新标准的修订进程,因为各大电子厂商都打算推出能够支持高速网络的新产品。
802.11ac通常被称作5G WiFi,它的信息传输速度、容量、覆盖范围和功效都是的。大多数消费电子产品中使用的802.11n连网技术多可以通过3根天线提供450Mbps的连网速度,而使用802.11ac技术的同类产品使用1根天线就可以提供450Mbps的连网速度,如果使用3根天线的话,它的信息传输速度可以达到1.3Gbps。
2011年,苹果开始在其MacBook Pro和iMac电脑中使用3根收发信号的天线,可以在5GHz 802.11ac网络上提供为450Mbps的连网速度。
上述数据均为理想状态下的数据,但是与实际应用中的实测数据相差并不大。
之前曾有传言称苹果打算在2012年在其产品中采用802.11ac WiFi技术,但是终并未实现。
高通是目前能够提供802.11ac芯片组的少数几家芯片厂商中的一家,它主要面向智能手机、平板电脑和路由器市场。虽然有些厂商面向笔记本电脑推出了802.11ac连网技术,但是目前还不能大规模支持笔记本电脑。
据知情人士称,相关的WiFi芯片目前尚未研制出来,仍在研发之中。据说如果一切顺利的话,正式产品应该会搭载苹果新款Mac电脑推出市场。
目前还不清楚苹果是否会在iPhone、iPad、Apple TV、Time Capsule或其他产品中推出类似的芯片组。
采用速度更快的无线连网标准对苹果意义重大。在Mac电脑中使用5G WiFi连网技术将增强其AirDrop功能,并且有可能会被推广应用到它其他的产品中。新技术可以实现超快速文件转移、让AirPlay连网变得更可靠以及让连网速度变得更快。