处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IR推出可降低噪音敏感度的IRS2500S

IR推出可降低噪音敏感度的IRS2500S
来源:与非网 时间:2011-11-23

全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 近日推出 IRS2500S µPFC 功率因数校正 (PFC) 控制 IC,适合开关模式电源 (SMPS)、LED 驱动器、荧光及 HID 电子镇流器等应用。

IRS2500S µPFC 控制器可在采用临界导传导模式的升压型功率因数校正 (PFC) 或反激式配置中操作。新器件还具有一个总谐波失真 (THD) 优化电路,可以降低线电流谐波。该控制器具备高噪音免疫能力,有助于简化设计和降低系统成本。

IR 亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IRS2500S µPFC 控制 IC 扩充了 IR 现有的开关模式电源和普通照明器件的产品系列。该产品不仅能降低噪音敏感度,简化 PCB 电路板布局,而且能提供更具成本效益的解决方案。”

IRS2500S 采用 SO-8 封装,还具备以下功能:小于 50µA 的微功率启动电流、2.5mA 静态电流、+800mA/-600mA 的驱动性能,以及静态与动态过压保护和过流保护。新器件的少导通时间非常短,从而为通用输入操作提供很大的功率因数校正输入范围。

设计工具

产品现正接受批量订单。新器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定(RoHS) 。相关数据和应用说明,请浏览 IR 的网站 www.irf.com 。