处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国国内IP核市场2012年“喜增”

中国国内IP核市场2012年“喜增”
来源:我爱方案网 时间:2012-12-31

【导读】国内设计企业在积极开发自主IP核,既有降低成本和对外依赖度的考虑,而且可以根据芯片的规格定义、工艺线的特点进行微调和改进,使之恰好满足应用的需求。

CSIP在2012年11月的研究报告中指出:我国 集成电路 设计业的高速发展带动IP核市场稳步扩大,国内企业对IP核的数量、质量和服务的需求都在不断增加。今年我们对随机抽取的样本企业的IP核采购金额进行调查,包括License和Royalty。综合考虑样本企业的研发投入、销售额、产品类型,预计2012年国内IP核市场规模约为10.7亿元。其中,约40%是嵌入式CPU的License和Royalty,另外两类需求比较大的是高速串行接口和模拟混合信号IP核。

国内设计企业也在积极开发自主IP核,既有降低成本和对外依赖度的考虑,同时很多IP的开发难度不大,而且可以根据芯片的规格定义、工艺线的特点进行微调和改进,使之恰好满足应用的需求。今年的调查表明,大部分国内设计企业积累的IP核数量在10个以下,与2011年的调查结果较为接近。同时,拥有20个以上IP核的企业只有12%,没有IP核的企业约占13%。

图1 我国IC设计企业的IP核数量


SRAM、Flash、EEPROM等必备的存储器类IP,以及常用的接口、模拟和混合信号等通用IP核,中国IC设计企业一般向IP核供应商、Foundry、EDA公司,以及设计服务企业来购买。本次调查显示,67%的企业采购IP核的数量在5个以下,少数企业的IP核采购量为5~10个,未采购IP核的企业约为17%,无一家受访企业的IP核购买数量在10个以上。这个结果与前两年的调查结果相差不大。

图2 我国设计企业SoC设计中采购IP核的数量比例


国内IC设计公司购买IP核的支出相当高。在有效样本中,近半数企业采购IP核的支出占项目总预算的比例在20%以下。值得注意的是,38.7%的企业的IP核采购支出占预算的比例在20%-40%。与2011年的调查数据相比,总体情况是相当接近的。变化比较大的是未使用IP核、采购比例超过40%的情况。未使用第三方IP核的比例占到近10%,主要是设计模拟类产品的公司,大量投入购买IP核的比例由18.4%降至3.2%。

图3 国IC设计企业的IP核支出占项目预算的比例