处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

R&S在2012年欧洲微波周上力推微波测试技术

R&S在2012年欧洲微波周上力推微波测试技术
来源:EEWORLD 时间:2012-12-28

2012 欧洲微波周 ,阿姆斯特丹 - 罗德与施瓦茨公司展出了系列微波测试与测量相关产品。同时罗德与施瓦茨公司的技术专家举办了9场关于各种微波应用的技术讲座与研讨会。

罗德与施瓦茨公司推出的高端信号与频谱分析仪R&S FSW43频率范围为2Hz到43GHz。R&S FSW43是市场上性能秀的微波分析仪,它具有让人惊叹的射频性能、快速的测试速度、简洁的触摸屏操作。它可以使卫星通信和雷达系统中的复杂测量任务变得简单。它的多标准无线分析(MSRA)功能可以帮助工程师分析多种标准信号。用户可以使用多标准无线分析功能来测量不同调制信号的频谱、调制参数和参考时间,这使得分析信号间的影响和干扰变得容易。

罗德与施瓦茨公司的R&S SGS100A是市场上体积小的矢量信号发生器的型号。此信号发生器现在可以在80MHz到12.75GHz的全频段实现I/Q调制。它的射频指标和6GHz的型号相同,包括全频带信号输出功率达到+22 dBm 。R&S SGS100A设计紧凑,高度为1个单位高度(HU),宽度为标准19寸机架的一半。这使得它非常适合自动测试设备和其他需要多个信号源的测试设备。和外部I/Q基带信号源(如R&S AFQ100B)结合使用,R&S SGS100A是产生载频高至12.75GHz的雷达信号和卫星通信信号的理想选择。比如,它可以产生X波段的高跳频带宽的信号和具有陡峭脉冲边沿的脉冲信号。与基带信号源AFQ100B配合,R&S SGS100A可产生高至6GHz的所有移动无线电标准信号。

R&S ZVA和R&S ZVT适用的R&S ZVA-K31选件是又一项技术创新。此选件可以测量高至67GHz的变频待测件的噪声系数。这些待测件包括汽车工业中的模块、无线通信中的射频芯片、卫星和雷达技术中应用的放大器混频器和接收机。此选件使用多种检波器来测量信号和噪声功率,不需要单独的噪声源。通过功率和端口匹配校准,用户可以在研发和生产中精确的测量噪声系数。测试环境的组建和操作都大为简化。

在欧洲微波周期间,罗德与施瓦茨公司的技术专家举办了9场技术讲座与研讨会。讲座与研讨会覆盖了大量微波相关的主题,包括高至500GHz的毫米波器件的在片测量、复杂雷达脉冲信号的产生和分析。