处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通创锐讯为安卓系统提供全新平台Skifta+1.0

高通创锐讯为安卓系统提供全新平台Skifta+1.0
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-21

高通公司旗下联网和连接技术子公司高通创锐讯(Qualcomm Atheros),日前宣布推出用于Android智能手机和平板电脑的Skifta 1.0。Skifta让所有Android设备变身成为全球媒体遥控器,让用户可以在家通过Wi-Fi网络,或是在外利用3G网络,轻松访问和享受他们的音乐、视频与照片,无论媒体内容是在家中、云或任何地方,都能随时使用。通过3G和Wi-Fi支持,以及Mac、Windows和Linux的全新桌面媒体服务器插件,Skifta的粉丝可以利用Android设备,轻松远程访问家中计算机的媒体收藏,不需要通过第三方的媒体服务器应用程序。

Skifta是款获得DLNA认证的应用程序,可将个人内容串流至全球数百万个数字生活网络联盟(Digital Living Network Alliance, DLNA)和通用即插即用(Universal Plug and Play, UPnP)设备,包括电视、Sonos系统等IP连接音响、PlayStation 3游戏机、Windows 7个人电脑,以及成千上万种消费类电子产品。此外,用户可以选取Android智能手机或平板电脑中的照片、歌曲或视频,再通过Skifta分享到相兼容的设备。不需要接线、下载或侧载(side-loading),用户只需点击他们喜爱的内容,选择连接设备后播放即可。

Enderle Group首席分析师Rob Enderle表示:“Skifta让智能手机或平板电脑变成终极摇控器,其提供完整的解决方案,访问网络连接媒体并将它传送至任何DLNA和UPnP的相兼容设备。Skifta服务将改变市场,因为Skifta允许你随时随地访问你所想要的内容。”

Skifta平台的特色之一是频道资料库(Channel library),凭借这个资料库,用户不必费力管理各种应用程序,就能轻松通过云访问他们喜爱的媒体。Skifta频道同样可以直接访问Facebook Photos、Picasa、Flickr、Photobucket、Soma.fm、Napster、ShoutCast、Revision 3、TED Talks等。

高通创锐讯网络事业部资深副总裁兼总经理Dan Rabinovitsj表示:“消除用户与媒体之间的障碍是团队共同的愿景,经过多次讨论终有成果。新版的Skifta利用3G支持和媒体服务器软件来实践这项目标,甚至进一步提供强大的解决方案,让智能手机或平板电脑成为家庭网络连接的中心。”