处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

泰克推出DisplayPort+1.2新软件和测试夹具

泰克推出DisplayPort+1.2新软件和测试夹具
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-21

泰克公司日前宣布,推出新软件和测试夹具,为DisplayPort 1.2一致性测试规范(CTS)提供全自动化的一致性测试支持。这些新产品与8 GHz或更高带宽的泰克DPO/DSA 70000系列数字示波器配合使用,以确保得到可靠和可重复的测试结果。

DisplayPort是视频电子标准协会(VESA)制定的一项数字显示接口标准,用于将视频源连接至显示设备,如计算机显示器或电视机。DisplayPort 1.2的改进包括将有效信号传输速度加倍至5.4Gbit/s、多个独立视频流(多个显示器的菊花链)、支持3D立体声、AUX通道带宽增加和支持更多彩色空间。DisplayPort 1.2 CTS的所有测试码型,如SSC、CTLE、信号摆幅、位速率、Post Curser 2设置和预加重等级等等,全部综合起来转化为超过一千种测试码型,所有这些测试码型全都包含在新的泰克解决方案覆盖范围之内。

泰克公司示波器解决方案经理Mike Rizzo表示:“DisplayPort状态控制的复杂性与数量庞大的发射机参数配置码型使得CTS1.2规范的测试,对那些不是特别熟悉该规范的人来说,非常费时和具有挑战性。泰克的这个解决方案向客户提供了全面的一致测量类型,同时实现了整个测量过程的自动化,有助于节省工程人员的宝贵时间,并使设备得到使用。

全自动化测试

使用DPO/DSA70000系列示波器上的新DisplayPort 1.2软件选项,工程师和技术人员能够进行完全无人为干预的、全自动化的DisplayPort 1.2设计测试。DisplayPort 1.2解决方案在泰克TekExpress自动化一致性测试软件内获得实现,可提供简单的设置和测试执行。被测设备状态控制完全通过泰克DP-AUX辅助控制器来管理,并通过TekExpress测试框架实现自动化。图形用户界面可提供直观的设置和测试工作流。测试完毕后会生成测试结果报告。

除了软件支持,泰克现在还提供针对信号源、电缆和散热片测试的全面DisplayPort 1.2测试夹具,包括对miniDisplayPort插头的支持,以及允许进行全四通道并行测试的13 GHz差分探头。

泰克是提供DisplayPort测试解决方案(完全支持以前的DisplayPort 1.1规范)的行业供应商,而且是首个获得VESA认证的供应商。该产品彰显了泰克在提供针对所有主要高速串行数据标准的强大和行业公认测试解决方案方面的持续领导地位。

上市时间

DisplayPort 1.2软件和测试夹具现已全球发售。