处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

周界入侵探测:未来智能化应用成趋势

周界入侵探测:未来智能化应用成趋势
来源:中国安防展览网 时间:2012-12-26

入侵探测器是入侵报警系统中的前端装置,由各种探测器组成,是入侵报警系统的触觉部分,相当于人的眼睛、鼻子、耳朵、皮肤等,感知现场的温度、湿度、气味、能量等各种物理量的变化,并将其按照一定的规律转换成适于传输的电信号。在安防报警中,入侵探测器使用广泛,无论是在室内还是在室外。

室内入侵探测器:案例应用及防火墙

目前,在安防报警工程中大多使用的是室内被动红外单技术和室内被动红外、微波双技术,及三技术等几种探测器,虽然上述这三种探测器在性能上总在不断的融入各种新技术用来提高和改善产品的实用性和可靠性,但仍然不能摆脱抗干扰能力差的固有短板,难免会出现因不明干扰原因引起的误报现象。

干扰误报原因分析

以室内双鉴探测器为例,正常报警方式呈现布尔代数中“与”关系,数学表达为11=1,即被动红外、微波都被触发后双鉴探测器才有真正的报警输出状态,而当被动红外或微波分别受到干扰时,则变成布尔代数中“或”关系,数学表达为10=1或者01=1,这样无论红外或微波各自受到干扰情况下则双鉴探测器正常工作条件均遭到破坏,这样就造成了被干扰情况下的防区报警假象,实际上表现为误报警。

红外受到干扰可能来自防区内空调出风口、不密闭的门窗边缘,以及室外强光照射,在任何情况下气温异常变化形成的冷热空气对流都可能对红外产生干扰,对应策略是调整探测器安装位置,躲避干扰源。

工程案例1:某中介门店现场透风玻璃门窗,夜间极易造成幕帘红外误报,后采取改变方向幕帘红外入侵报警方向(逆向使用)后,大大降低了受干扰误报概率。

工程案例2:某银行临街门店现场玻璃门窗,夜间受门外过路汽车强光照射干扰(店内搞庆典活动挂满小彩旗)造成误报,后来建议撤去了小彩旗解决了误报问题。

微波受到干扰:首先工程安装要避免防区内同时安装多个同型号双鉴探测器可能造成的互相干扰外,还有可能来自室内大型电冰柜、室外强电磁场等,对应策略同样要正确调整探测器安装位置,同时将报警主机外壳和主板可靠接地。

工程案例1:某学校仓库内有大型电冰柜直接造成该防区一直处于报警状态,后将双鉴探测器内线尾阻改接到主机内得以解决。

工程案例2:某加油站周边有大型通信天线造成双鉴探测器防区和紧急报警防区均不正常同样把防区线尾阻改接到报警主机内才得以解决,此种干扰对象不仅于双鉴探测器,而且延伸到报警主机防区端口上。

防火墙概念与作用

针对某些偶发、瞬间占空比间隔较大,断续受到干扰的探测器来讲,由于在现场难以捕捉到发生小概率的瞬间误报现象,因此很难凭空想象找到一一对应的解决之策,联想到电脑网络有防黑客入侵的防火墙,家用电热水器有防触电保护的防火墙,我们为何不能为主机报警防区与探测器之间构建一道抗干扰防误报的安全防火墙呢?它的主要作用就是要阻断上述干扰引起的防区误报警,同时还要在有人入侵时能正常触发报警不漏报。

以PC585报警主机加装BOSCH835双鉴探测器为例,在主机报警防区单线尾阻回路中探测器报警输出触点两端并接两个电容,将防区报警方式由纯电阻回路通断形成的电压跳变触发报警转换成在线式RC串联回路电容充放电产生电压突变来实现,RC串联回路在常态下防区端保持正常的安全工作电压,当探测器受到某些偶发,瞬间、占空比较大间隔的断续干扰下,探测器报警触点会偶然产生断开闭合交替动作形成电容充放电过程,使报警防区端电压产生小幅波动,适当选取电容组值可使电压波动范围限制在防区就绪安全工作电压范围内,就不会产生防区误报,当真正有人入侵时由于会多次连续触发探测器,造成探测器报警触点频繁产生断开闭合动作,加剧电容充放电作用,叠加效应所造成突变电压波动幅度超出防区就绪安全工作电压范围。实现防区正常报警。

具体工程案例,某临街门店连续数天布防后因受卷帘门 开关 启动干扰造成多次受干扰误报,现场察看发现,双鉴探测器误报原因来自门口卷帘门开关动作期间产生的干扰,虽经多次改换安装位置均不能排除故障,于是尝试抗干扰防火墙构想中提出的实验方法,选取高频电容0.033微法、160伏,电解电容100微法、25伏,经现场改造后测试验证,虽然开关卷帘门会引发双鉴探测器被触发报警,但主机防区未产生实际报警,有效的阻断了上述干扰,同时又能在有人入侵时主机防区能正常报警,实验证明上述方法简单方便,抗干扰能力明显有效,值得大家一试。

综上所述,由于室内探测器工作适用范围所限无法与高性能室外型探测器相比,所以我们要在安防工程中认真的做好前期勘察,选择与用户现场环境适应的安防产品,尽量采用多种不同技术的探测器组合,同时利用报警主机提供的多种功能例如交叉防区、主机防区灵敏度等来提高整体安防报警工程的抗干扰能力,总之,只有不断的降低报警主机的误报率、解除用户的后顾之忧,才能使安防报警产业驶入快车道,并在更加广泛的范围内得到普及和应用。

周界入侵探测:产品类型及未来趋势

主动红外入侵探测器是众多周界入侵探测器中的一种,不同种类产品具有各自的技术特性及其相应的适用范围,相互之间应该没有可比性和替代性。认识这一点,才能使不同产品之间“和平共处”,共同发展。但使用者应如何选择适应于符合应用需要的产品品种、规格?应从哪些方面评价并如何评价产品?实践中体会到,这是一个令人困惑而又非常重要的问题。以下内容简要阐明几点周界入侵探测器选型评价要点(不涉及具体产品和技术类别,只与应用需求关联的因素。)。

应用评价

不得存在标准层面和应用层面的漏报。探测器外部造型不应看出其探测介质的覆盖范围;探测器及其安装的整体构造,不应该为人员攀爬提供便利。探测器安装后的整体结构,应该能承受其应用行业规定级别的冲击而不发生断裂。探测器外壳在受人员肢体击打或人员手持木质物体击打时,不应破损。探测介质有效覆盖范围应该可以防范人力以跳跃、快跑、攀爬、避让等方式通过;此项评价的其他涵义之一是:探测范围小的探测器,不一定防范不严密,反而报警准确率高,而误报警率低。必须可以承受探测区域可能出现的任何种类/级别的电磁变量。以85℃/RH(98±2)%为产品高温潮湿实验考核条件;以75℃为通用区域应用产品的高温干热试验考核条件;以-25℃为通用区域/-40℃为北方区域应用产品的低温试验考核条件。另外要求探测器在大雨、浓雾、强烈阳光、强烈水蒸气、大风、大雪等气象条件下,可以正常工作(或者明确列出其不能正常工作的对应特殊气象条件)。产品外观与应用环境必须匹配。在任何应用条件下,产品探测介质对人体健康均应该无任何损害。

未来市场趋势

采用数字化、智能化改造的新型红外对射产品——红外线幕栏(适应于安装在建筑物窗、阳台探测应用的产品形态)和红外线幕墙(适用于安装在地面、外墙顶部探测应用的产品形态),近年来获得在不同行业高等级周界防范项目的应用,表明其获得市场认可的程度。

目前智能型远距离红外线幕墙产品和小周界预警模式,已成功应用于大型公共社会活动,如2008年北京奥运会。具有智能调节功能的主动红外入侵探测器成功应用于司法领域如监狱、看守所、劳教场等。在文博行业(秦始皇兵马俑博物馆)、电力行业(南方电网)以及智能建筑(广州南湖高尔夫花园小区)等都有获得成功应用。

周界的范畴已经从院落扩展到建筑物窗、阳台、门等。由于周界防范在应用层面更具有合理性,所以不仅在高风险等级的行业应用领域具有需求,在民居院落、公寓等应用领域,具有替代室内被动红外探测器的趋势。