处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔推出每秒1万次芯片Knights+Corner

英特尔推出每秒1万次芯片Knights+Corner
来源:深圳新闻网 时间:2011-11-18

据国外媒体报道,英特尔已发布世界首款运算速度可以超过每秒一万亿次浮点运算(1 Teraflop)的芯片,将50个以上的处理器核心集成到一块单芯片中,产品主要面向高性能计算市场。

据悉,Knights Corner运算能力相当于将9300个英特尔奔腾II〔Pentium II〕处理器绑在72个运算存储中。

英特尔在西雅图SC2011超级计算大会上发布Knights Corner芯片,与英伟达(Nvidia)和AMD公司开发GPU图形处理器完全不同。Knights Corner芯片类似于辅助处理器,为卡片形状,使用PCI-Express插槽,类似于竞争对手AMD的Firepro和英伟达的Tesla芯片,将与英特尔的Xeon等传统芯片一同运作。

英特尔已经为“集成多核架构处理器(Many Integrated Core)”投入巨大,瞄准HPC手持电脑市场。

英特尔技术计算组负责人Rajeeb Hazra博士称这款芯片将于明年同公司的22纳米处理器生产线一起推出。目前Intel已经开始向部分开发者提供这款KnightsCorner产品相配的Knights Ferry设计平台工具包,并计划于今年年底位为其MIC架构提供更多的开发用工具。