处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI医疗营销总监执笔——两大医疗创新领域的技术

TI医疗营销总监执笔——两大医疗创新领域的技术
来源:我爱方案网 时间:2012-12-25

【导读】医疗保健的未来取决于便携性、互联能力及数据安全保护技术的发展。德州仪器医疗营销总监Steven Dean执笔谈医疗电子突飞猛进,并谈了有关于半导体技术帮助产品创新的两大领域。


医疗保健的未来取决于便携性、互联能力及数据安全保护技术的发展。系统将从医院移往居家环境,使医生和病患能够监控生理变化及病情。现在的技术已能够达到即时且持续地获取病患病情并了解当前的医疗状况,而实现此目标的关键是监护系统中安全的基础架构及功能模块。

随着社会老龄化加剧,医疗成本提高,以及人们对更便捷的医疗诊断和治疗的需求不断攀升,医疗电子市 场正经历着突飞猛进的成长。医疗电子产品制造商目前重视的产品特性有:可移动性、互联能力、安全性、数据安全及可靠性。德州仪器致力于 先进医疗技术的研发以提升医疗设备的质量和实用性。

TI以专业系统知识、全球支持的基础架构,以及医学产业的合作参与为依托,帮助研发创新的医疗电子产品,使其更灵活、更有成本效益,更容易使用,充分满足医疗电子市场对质量与可靠性的高标准要求。

医疗终端设备 (Figure 1) 的范围,包括消费型个人血压计、影像设备、植入式装置及手术仪器,他们各有不同的需求。以下将进一步介绍半导体技术帮助产品创新的两大领域。

便携式超声波装置

集成使便携性和低成本成为可能。以超声波影像为例,便携式及手持装置的超声波应用创 新日益增多,这使医疗专业人员突破了实验室或办公室的限制,能够与偏远地区或急诊病患互联。 (图 2)。

集成模拟信号链可达到节省空间及能耗的显著效果。集成型模拟前端 (AFE)可取代分立式多通道 LNA、VCA、PGA、低通 滤波器 、及高速模数 转换器 (ADC) 的所有功能,进而提供 LVDS 数据输出。既能减少系统的组件数还能增加通道、减少系统噪声、简化设计,并缩短产品上市时间。

嵌入式处理器在超声波系统中平衡运算能力、 灵活性、电池使用时间及系统尺寸方面也扮演着重要角色。在超声波系统中,现在的高性能数字信号处理器 (DSP)也可提供足够电量来进行系统后端数据处理。DSP 的编程性可帮助工程师运用的软件算法,而不需要更换系统硬件。高集成DSP 片上系统 (SOC)提供恰当的 DSP 处理、一般用途控制、专用外围组件、及优化影像视频压缩等功能,是符合成本效益的低功耗单封装解决方案,有助于开发人员减少电路板空间及设计时间。